Akku-Handkreissäge - für lange und präzise Schnitte unabhängig vom Strom
Eine Handkreissäge zählt zu den Elektro-Sägen und dient
hauptsächlich zum Durchtrennen von Holz, Materialien wie z. B. Metall oder Kunststoff
sind aber ebenfalls möglich. Wie der Name schon vermuten lässt, wird diese Säge
mit der Hand bedient. Im Unterschied zu einer Tischkreissäge ist sie
transportabel und dadurch flexibel einsetzbar. Bei stationären Sägen führt man das zu bearbeitende
Werkstück über den Arbeitstisch, während bei einer Handkreissäge das Gerät selbst über das Werkstück
geführt wird. Im Vergleich zur stationären Variante, die über einen größeren Arbeitstisch verfügt,
hat sie eine relativ kleine Grundplatte.
Netzbetriebene und akkubetriebene Handkreissäge
Man unterscheidet netzbetriebene und somit kabelgebundene Handkreissägen und akkubetriebene Geräte.
Ein entscheidender Vorteil der Akku-Handkreissäg ist die Mobilität.
Unabhängig vom Strom kann sie eingesetzt werden, dafür muss man aber häufig damit rechnen, dass
die Motorleistung schneller nachlässt bzw., um den Akku zu schonen, das Gerät von vornherein
über eine geringer Leistung verfügt. Lässt die Leistung des Motors nach, kann dies zu unsauberen
Schnittkanten führen. In diesem Fall sollte das Gerät über eine Führungsschiene verfügen. So wird ein
Ausfasern der Kanten verhindert.
Benötigte Schnitttiefe und leistungsstarker Motor
Ein wichtiges Kaufkriterium ist die Schnitttiefe der Handkreissäge. Sie gibt an, wie tief
das Sägeblatt letztendlich in das zu sägende Werkstück eindringen kann. Sie ist durch die
Größe des Sägeblatts begrenzt. Je nach Modell sind Tiefen von 40 bis 80 mm üblich. Spezielle
Geräte ermöglichen aber auch mehr als 100 mm.
Mit einer Tiefe von 50 bis 55 mm sind Sie gut beraten. Die Geräte lassen sich nicht nur leicht händeln,
auch vereinzelte Über-Kopf-Arbeiten sind damit möglich. In der Regel verfügen diese Geräte über einen
leistungsstarken Motor mit einer Leistung von 800 bis 1.300 Watt.
Sie sollten auf jeden Fall berücksichtigen, dass bei Gehrungsschnitten oder der Verwendung
einer Führungsschiene sich die Schnitttiefe minimiert.
Führungsschiene für saubere Kanten und gerade Schnitte
Bei einigen Geräten sorgt ein Turbogebläse für staubfreie Sicht auf die Anrisslinie.
Außerdem erlaubt eine optimierte Spanführung eine bessere Sicht auf die Arbeitsfläche. Häufig ist
eine Schienenführung in der Grundplatte integriert, wodurch ein genaues Sägen mit einer Führungsschiene
möglich ist. Ist dies nicht vorhanden, können Sie eine Wasserwaage oder
eine Leiste am Werkstück befestigen. Eine Führungsschiene ist beispielsweise besonders wichtig, wenn
Sie lange und gerade Schnitte mit sauberen Kanten benötigen.
Ohne Sägeblatt geht nichts
Ohne Sägeblatt funktioniert die Handkreissäge nicht. Dieses
wichtige Zubehör ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Neben universell verwendbaren
Modellen lassen sich mit groben Zähnen Längsschnitte in Faserrichtung realisieren, während viele
feine Sägezähne ideal für den Schnitt quer zur Faserrichtung sind.
Kreissägeblätter, die über eine
Wechselzahnung oder Trapez-Flachzahnung verfügen,
lassen sich Kunststoffe, viele Metallsorten und Spanplatten bearbeiten.
Verdecktes Sägeblatt
Um Verletzungen zu reduzieren, ist das Sägeblatt nach oben hin verdeckt. So minimiert man auch das
Risiko umherfliegender Späne. An der Unterseite des Sägeblatts befindet sich ein beweglicher Schutz,
der sich automatisch zurückschiebt und das Sägeblatt erst freigibt, wenn man in das Werkstück eindringt.
Zwei Schalter
Aus Sicherheitsgründen verfügen Handkreissägen über zwei Schalter. Während der Hauptschalter mit dem
Zeigefinger gestartet wird, benutzt man den Daumen für den Sicherheitsschalter. Dadurch ist ein
unbeabsichtigtes Einschalten der Säge nicht möglich.
Die Spanabfuhr erfolgt seitlich und nach hinten durch ein Rohr. Problematisch erweist sich dies für
Linkshänder, da beim Sägen die Späne nach rechts abgeführt werden und sich der Handgriff links vom
Sägeblatt befindet.
Was ist außerdem beim Kauf wichtig?
- Für eine sauberes und präzises Ergebnis sollten Sie auf eine stabile, nachjustierbare und
verwindungssteife Grundplatte achten.
- Für winkelgenaue Schnitte bei Gehrungen sollte das Gerät über zwei Fixiermöglichkeiten verfügen.
- Viel Zeit und Arbeit ersparen Sie sich, wenn Sie darauf achten, dass die Handkreissäge bei der
Einstellung der Schnitttiefe eine leicht abzulesende Skala besitzt.
- Wo gesägt wird, da fallen auch Späne. Diese einzuatmen kann gesundheitsschädlich sein, manche
Holzarten können sogar krebserregend sein. Aus diesem Grund sollte die Handkreissäge über
einen Anschluss für einen Werkstattsauger verfügen.
- Möchten Sie neben Holz auch noch andere Materialien durchtrennen, ist eine elektronische
Drehzahlregulierung empfehlenswert. Somit können Sie die Schnittgeschwindigkeit an den
jeweiligen Werkstoff angleichen.
Denken Sie an Ihre Sicherheit
Sicherheit ist das A und O. Legen Sie deshalb großen Wert auf geprüfte Sicherheit
und die Sicherheitsvorschriften. Notwendig ist u. a. eine Schutzhaube, die den Teil des
Sägeblattes abdeckt, der nicht zum Schneiden benutzt wird.
Generell ist beim Umgang mit Elektrowerkzeugen
Vorsicht geboten. Achten Sie auf die notwendige Schutzausrüstung. So ist es
beispielsweise aufgrund des Geräuschpegels einer Kreissäge vorgeschrieben, geeigneten Gehörschutz
zu verwenden.