Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: akkusäbelsäge gsa 18 v-li
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Akkusäbelsäge

  Akkusäbelsäge  (171 Angebote unter 29.149.614 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akkusäbelsäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Akkusäbelsäge"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akkusäbelsäge
^

Mit der Akku-Säbelsäge unterschiedliche Materialien sägen

Eine Akku-Säbelsäge kombiniert die Vorteile moderner Akkutechnologie für Elektrowerkzeuge mit der Kraft und Flexibilität von Säbelsägen. Diese Geräte nutzen das Pendel-Hub-Prinzip zum Schneiden. Die handgeführten Maschinen haben in der Regel eine längliche Form und sind so handlich und vielseitig einsetzbar. Selbst verhältnismäßig ungünstig erreichbare Schnittstellen und Positionen können mit einer Säbelsäge bearbeitet werden. Der Akku der Akku-Säbelsäge sorgt durch das fehlende Kabel zur Stromversorgung zudem für mehr Freiheit bei der Arbeit. Allerdings erhöht sich das Gewicht des Gerätes durch den Akku und die Ausdauer des Gerätes wird maßgeblich durch den Akku bestimmt.

Die Hublänge

Die Hublänge einer Säbelsäge bestimmt die maximale Schnittbreite. Aufgrund der Pendelbewegung des Sägeblatts sind über die Hublänge hinausgehende Schnitte nicht ratsam. Das Sägeblatt der Akku-Säbelsäge könnte dabei Schaden nehmen.

Die Leistung

Die Leistung beschreibt, mit wie viel Kraft die Säge arbeitet. Bei einer Akkusäge führt eine hohe Leitung allerdings auch zu einem schnellen Ermüden des Akkus. Daher sollten Sie bei leistungsstarken Modellen auf ebenso kräftige Akkus achten.

Welcher Akku ist der richtige?

Je nach Hersteller und Modell der Akku-Säbelsäge wird heute einer von drei Akkutypen verwendet, Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhybrid (NiMH) oder der Lithium-Ionen (Li-Ionen) Akku. Sie unterscheiden sich unter anderem in ihrer Energiedichte und damit auch in ihrem Gewicht. Ein NiCd-Akku hat nur etwa die Hälfte der Energiedichte eines NiMH-Akkus, ein Li-Ionen-Akku  dagegen hat ca. die doppelte Energiedichte eines NiMH-Akkus. Ein Gerät mit einem Li-Ionen-Akku ist dadurch leichter und kleiner. Das macht sich vor allem beim Handling und der Ergonomie des Geräts bemerkbar.

Akkuleistung und -qualität

Suchen Sie einen möglichst starken Akku, sollte dieser nicht einfach nur eine hohe Voltzahl (V) aufweisen. Die Voltzahl gibt Auskunft über die Spannung des Akkus bei der Akku-Säbelsäge, die angegeben Amperestunden (Ah) dagegen die Reichweite des Akkus. Spannung und Reichweite miteinander multipliziert ergeben den interessierenden Wert in Wattstunden (Wh), der über die Leistungsfähigkeit des Akkus informiert. Damit Sie mit Ihrer Säge möglichst flüssig arbeiten können, lohnt der Blick auf die Akku-Ladezeiten. Hightech-Ladegeräte, die Sie bei hochwertigen Geräten finden, benötigen für einen Ladeintervall nur 10 Minuten. Kurze Ladezeiten versprechen zudem eine akkuschonende Aufladung und eine hohe Lebensdauer des Akkus.

Tipps zur Wahl der Akku-Säbelsäge

  • Ausdauerndes Arbeiten fordert den Akku besonders. Prüfen Sie in solchen Fällen, ob ein Zusatzakku die Laufzeit optimiert oder erwägen Sie den Einsatz eines kabelgebunden Gerätes. Bei diesem erschöpft der Akku nicht.
  • Fürs komfortable Arbeiten mit der Säbelsäge mit Akku profitieren Sie von einem Schnell-Lader. Einige Säbelsägen werden mit einem computergestützten Schnell-Lader geliefert, der mit dem Ladevorgang bereits nach 10 Minuten fertig ist. So benötigen Sie bei Außenarbeiten in der Regel nicht mehr als einen Ersatzakku zum Tauschen.
  • Achten Sie besonders auf den maximalen Hub. Dieser sollte zu Ihren Anwendungen passen. Ist der Pendelhub zu gering, kann es zu einem Rückstoß und Schäden am Sägeblatt kommen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.