Akkus für Alarmanlagen als Sicherheitsfaktor
Ein nicht zu unterschätzendes Ausrüstungselement Ihrer Alarmanlage ist der dazugehörige Akku. Dieser sichert auch bei Unterbrechung der Stromzufuhr die volle Funktionsfähigkeit der Anlage ab und hält den Schutzmechanismus aufrecht.
Wartungsfreie Einsatzbereitschaft
Damit Sie sich immer auf Ihre Alarmanlage verlassen können, ist es wichtig, dass der eingesetzte
Geräteakku über ein geringes Fehleranfälligkeitspotential verfügt und weitestgehend wartungsfrei arbeitet. Der Akku sollte auf jeden Fall DIN VDE Norm Teil 8 zugelassen sein, um auch bei Sabotage einen ausreichenden Schutz zu bieten. Die Einbruchmeldeanlage soll höchste Sicherheit bieten und daher nicht so einfach zu umgehen sein.
Die Giganten unter den Akkus
Im Bereich der Absicherung durch
Alarmanlagen werden vorzugsweise Bleiakkus eingesetzt. Diese bieten eine Reihe von Vorteilen. Sie können schnell und über eine relativ langen Zeitraum Energie liefern und das trotz einfachster Ladetechnik. Hohe Kapazitäten und hohe Entladungsströme ermöglichen eine optimierte Betriebsbereitschaft Ihrer Alarmanlage. Je nach Alarmanlagenanforderung können Sie bei diesen leistungsstarken
Akkus die zu Ihrer Anlage passende Spannung wählen. Eine hohe Kapazität spricht für eine lange Energielieferung. Achten Sie darauf, welche Kapazität an Energie Ihre Alarmanlage benötigt. Bei einer Akkukapazität von 2700 mAh kann eine Alarmanlage mit einem Kapazitätsbedarf von 0,1 Ah bei optimalen Bedingungen 27 Stunden im Betrieb aufrecht erhalten werden.
Geregelter Ladevorgang
Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist der geregelte Ladevorgang. Der Akku muss nicht gesondert geladen werden, sondern wird während des regulären Betriebes der Einbruchsicherungsanlage aufgeladen. Bei voller Ladung wird der Akku mit Hilfe der Erhaltungsladung auf einem Niveau gehalten. So werden auch Zustände des Überladens vermieden und einer Beschädigung vorgebeugt. Eine Ladezustandskontrolle benötigen Sie daher nicht.
Kopfüber ohne Probleme
Durch die Bauart und die Beschaffenheit der Alarmanlagenakkus ist es neben einem herkömmlichen Einbau auch möglich, einen Überkopfeinbau vorzunehmen. Der Akku besticht durch eine spezielle Auslaufsicherheit, die durch eine eingedickte Flüssigkeit oder eine zwischen den Bleiplatten eingefügten Vlieseinlage erzeugt wird. Somit ist es möglich den Akku in jeder erdenklichen Lage einzubauen.