Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Alkoholfreie Getränke

  Alkoholfreie Getränke  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Alkoholfreie Getränke“
Überbegriffe
Mineralwasser
Wird aus einer natürlichen Quelle gewonnen und kann natürlich oder künstlich mit Kohlensäure versetzt werden.
Limonade
Stark gesüßte und meist mit Kohlensäure versetzte Erfri­schungsgetränke in unter­schiedlichen Geschmacks­richtungen.
Energy Drinks
Meist sehr energie­reiche Getränke, deren Inhalts­stoffe eine belebende Wir­kung erzielen.
Milch
Ist ein eiweiß- und kohle­hydratreiches tierisches Produkt, welches einen großen Anteil in der Er­nährung ausmacht.
Pflanzendrinks
Pflanzendrinks sind milch­freie Getränke, die aus ei­nem Pflanzenextrakt auf Wasserbasis für hergestellt werden. Wird als Alternative zu herkömmlicher Milch ge­nutzt.
Sirup
Besteht entweder aus eingedicktem Frucht­konzentrat oder aus aromatisierten, hoch­konzentrierten Zucker­lösungen.
Instantgetränke
Granulate oder Getränke­pulver, die nur noch in kalten oder warmen Flüssig­keiten angerührt werden müssen.
Fitnessgetränk
Sorgen für eine aus­ge­wo­gene Balance von Flüssig­keit und Mineralien wäh­rend des Trainings.
Heißgetränke
Kaffee
Koffeinhaltige Produkte in verschiedenen Aus­füh­run­gen und kaffeehaltige Ge­tränke wie Latte Macchiato oder Cappuccino.
Tee
Neben dem klassischen Tee in unterschiedlichen Sorten, gibt es auch aromatisierte Tees, Kräuter- und Früchte­tees.
Kakao
Für alle, die keinen Kaffee mögen, bietet sich als Alter­native Kakao an. Diesen gibt es auch als Automa­tenkakao.
Trinkschokolade
Im Gegensatz zum Kakao ist die Basis dieses Getränks Schokolade, die häufig schaumig aufgeschlagen wird.
Fruchtsäfte und Fruchtsaftgetränke
Fruchtsaft
Muss zu 100% aus Frucht­saft und Frucht­fleisch be­stehen, fruchtbedingte Zuckerzusätze müssen ausgewiesen werden.
Multivitaminsaft
Fruchtsaft, der aus einer Mischung verschiedener Früchte hergestellt wird.
Fruchtsaftgetränke
Werden auch als Nektar be­zeichnet und sind verdünn­te und mit Süßungsmitteln versetzte Zubereitungen, die nur einen Anteil an Fruchtsaft enthalten.
Kaltgetränke
Eiskaffee
Ist eine kaffeehaltige, kühle Erfrischung für heiße Tage.
Eistee
Die Basis ist schwarzer Tee, der mit Fruchtsäften aroma­tisiert wird. Es kann aber auch grüner Tee, Kräuter- oder Früchtetee eingesetzt werden.
Smoothie
Besteht aus ganzen ggf. geschälten und entsteinten Früchten, die pürriert wer­den und so die cremige Konsistenz bekommen.
Weitere Informationen zum Thema Alkoholfreie Getränke
^

Bewirten Sie Ihre Gäste mit alkoholfreien Getränken

Wenn Sie Ihre Kundschaft oder Gäste bewirten möchten, bietet sich in jedem Fall ein reichhaltiges Angebot an alkoholfreien Getränken an. Egal, ob Meeting, Empfang oder Geschäftsgespräch, nicht jeder mag Kaffee und nicht immer ist Alkohol angebracht. Alkoholfreie Alternativen sollten daher immer griffbereit stehen. Bei Meetings oder Geschäftsgesprächen reicht meist eine kleine Auswahl an Getränken, dabei sollten Wasser und wenigstens eine Sorte Saft oder Limonade alternativ für die Kunden oder Geschäftspartner bereitstehen. In der Gastronomie hingegen, wo täglich viele Gäste mit verschiedenen Geschmäckern und Wünschen bewirtet werden müssen, sollte die Auswahl entsprechend größer sein, damit Sie für jeden Bedarf perfekt ausgestattet sind.

Eine gute Alternative zu Kaffee

Neben einer Vielzahl an kühlen Getränken sollten Sie auch auf Kunden oder Gäste vorbereitet sein, die vielleicht keinen Kaffee trinken, aber dennoch ein warmes Getränk wünschen. Dann bieten Sie doch einfach Tee, einen warmen Kakao, Milch oder eine Trinkschokolade an. Dieses Angebot empfiehlt sich besonders an, wenn Kinder bewirtet werden. Denn gerade an kühlen Tagen sind warme Getränke besser verträglich als Limonade oder Saft.

Stillen Sie den Durst

Alkoholfreie Getränke kommen überall zum Einsatz, denn getrunken wird immer. Das Angebot an alkoholfreien Getränken ist recht vielfältig. Sie haben die Wahl zwischen diversen Fruchtsäften, Limonaden, Eistees und Mineralwasser. Die verschiedenen Geschmacksrichtungen bieten dabei eine abwechslungsreiche Vielfalt, so dass für jeden eine passendes Getränk zur Verfügung steht. Da die meisten Getränke jedoch recht süß sind, könnten Sie diese mit Wasser verdünnen. Mineralwasser sollte ausreichend zur Verfügung stehen, denn es ist bekömmlich, gesund und sollte täglich getrunken werden. Es enthält wichtige Mineralien und Spurenelemente und dient als optimaler Durstlöscher. In Firmen bietet sich sogar ein Trinkwasserspender oder Automat an, so ist das Wasser immer griffbereit und man kann zu jeder Zeit seinen Durst stillen.
Bei Unite finden Sie eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken und als auch an Getränken in Form von Sekt, Wein, Spirituosen oder Kaffee. So können Sie Ihre Gäste und Kunden individuell und perfekt bewirten.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.