Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: anfahrschutz edelstahl
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Anfahrschutz

  Anfahrschutz  (525 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
€ 55,85*
 Stück 
Topseller
€ 34,46*
 Stück 
Topseller
€ 63,66*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Anfahrschutz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Anfahrschutz"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   35   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Anfahrschutz
^

Perfekt geschützt vor Beschädigungen

Wo Bewegung im Spiel ist, besteht auch immer die Gefahr, dass es zu Beschädigungen durch unbeabsichtigtes Rammen kommt. Um hier einen wirkungsvollen Schutz zu erzielen, nutzt man einen entsprechend angepassten Anfahrschutz. Der Anfahrschutz ist dazu da, Beschädigungen Ihres Inventars zu vermeiden und für Arbeitssicherheit zu sorgen. Es stellt sich nur einmal die Frage: "Welche Investition ist höher, ein geeigneter Anfahrschutz oder eine Neuanschaffung von Firmeninventar?".

Anfahrschutzpflicht

Die Berufsgenossenschaftliche Regelung für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 234, die die ehemaligen Regelung ZH1/428 ersetzt, schreibt nach EU-Sicherheitsrichtlinien sogar einen Anfahrschutz in Ihrer Betriebsausstattung vor, wenn Sie einen Bereich in Ihrem Unternehmen haben, in dem Lagereinrichtungen eingesetzt werden.

Ein Anfahrschutz wird nötig, wenn Sie fest aufgestellte Regale besitzen und hier mit Fördermitteln wie Gabelstaplern oder Hubwagen rangieren. Auch an Durchfahrtsstellen sind solche Schutzvorrichtungen zu errichten. Der Anfahrschutz muss mindestens 30 cm hoch sein und darf nicht mit dem Regal verbunden sein. Der Anfahrschutz muss an den Außenseiten der Endregale angebracht werden.

Bei Nichteinhaltung der Verordnung kann es zu empfindlichen Bußgeldern kommen. Also sparen Sie nicht an der betrieblichen Sicherheit.

Anforderungen an den Anfahrschutz

Der Anfahrschutz muss gelb/schwarz gestreift sein. An das Gelb wird die Bedingung gestellt, das es RAL 1003 entspricht. Die Streifen müssen hierbei in einen Neigungswinkel von 45° angeordnet sein und in etwa die gleichen Abmessungen aufweisen. Mindestens 50 Prozent der Fläche des Gesamtobjektes muss in Signalgelb gehalten sein.

Den Anforderungen an den Energieabfang ist entsprochen, wenn der Anfahrschutz mindestens 400 Nm aufnehmen kann. Damit Sie sicher sein können, das all diese Auflagen an den Anfahrschutz zu 100 Prozent erfüllt sind, achten Sie beim Kauf darauf, das die Produkte der DIN 4844 entsprechen.

Winklig oder in U-Form

Die Frage ist leicht beantwortet. Ein winkliger Anfahrschutz sichert 2 Seiten ab. Kommt es darauf an einen kompletten 3-seitigen Schutz zu gewährleisten, wählen Sie die U-Form. Bei der U-Form ist es auch nicht nötig darauf zu achten, ob es sich um nach rechts oder links gerichtete Ecken der Gefahrenstelle handelt.

Die richtigen Abmessungen

Eine ausreichende Schenkellänge des Anfahrschutzes muss sichergestellt werden. Nur wenn die gesamte Fläche der Eckpfeiler abgedeckt ist kann der Anfahrschutz richtig wirken. Messen Sie einfach die Länge der Schenkel Ihrer Stützen und Pfeiler, die gesichert werden sollen. In der Höhe richten Sie sich nach dem Flurförderungsgerät, das Sie verwenden. Bei der Verwendung von Sackkarren, Stapelkarren oder Hubwagen ist eine Höhe des Anfahrschutzes von 400 mm durchaus ausreichend. Rangieren Sie in Ihrem Lager mit Gabelstaplern, wählen Sie bitte einen Anfahrschutz ab einer Höhe von 800 mm. Wenn Sie sich für die U-Form entscheiden, beachten Sie, wie weit das U geöffnet ist, damit die Streben Ihrer Regale oder Trennwände perfekt umschlossen werden.

Innen- oder Außenbereich

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl, wo der Anfahrschutz angebracht werden soll. Ist eine Verwendung im Innenbereich oder im Außenbereich vorgesehen? Ein Anfahrschutz für den Außenbereich muss direkt als solcher gekennzeichnet sein. Die Materialbeschaffenheit ist hier entscheidend. Korrosionsschutz und UV-Beständigkeit stellen hier wichtige Aspekte dar, um die Stabilität und die Lebensdauer des Anfahrschutzes zu gewährleisten.

Sicher verankern

Nur wenn Ihr Anfahrschutz sicher im Boden verankert wird, kann er richtig wirken. Spezielle und hochwertige Bodenanker oder Spezialdübel stellen eine feste und sichere Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Anfahrschutz her. Verwenden Sie entweder das im Lieferumfang enthaltene Verankerungsmaterial oder gesondert ausgewiesene Anker und Dübel.

Inventarsicherheit

Noch mehr Schutz für Ihre Betriebs- und Geschäftsausstattung? Nutzen Sie die Möglichkeit, für jedes Einsatzgebiet den passenden Rammschutz zu installieren. Ob Schutzplanken oder Eckschutzprofile - wir bieten Ihnen eine große Palette an Schutzeinrichtungen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.