Desinfektionsmittelspender - kleiner Helfer mit großer Wirkung
Täglich sterben Menschen an einer Infektion, die sie sich unbewusst während eines Klinik- oder Krankenhausaufenthalt zugezogen haben. Statistisch gesehen fallen jährlich sogar bis zu 600.000 Hospitalinfektionen an, von denen rund 180.000 potenziell vermeidbar gewesen wären. Auch außerhalb medizinischer Einrichtungen werden bis zu 90 Prozent aller Infektionen durch Hände übertragen.
Mangelnde Hygiene
Der Grund: Mangelnde Hygiene und Desinfektion. Wenn Sie sich selbst einmal vor Augen führen, mit wie vielen Gegenständen Sie täglich in Berührung kommen, können Sie sich sicher vorstellen, wie schnell es zu einer bakteriellen Kontaminierung Ihrer Hände kommt. Tastaturen z. B. sind durch Ihre schlechte Reinigungsmöglichkeit ein wahrer Bakterienherd. Jeder einzelne Nutzer bringt neue Bakterien/Viren hinzu und trägt bereits anhaftende Erreger unwissentlich weiter.
Schon ein einfacher Händedruck oder das Drücken einer Türklinke tragen zur rasanten Ausbreitung der Keime bei. Besonders für immunschwache Menschen kann dies verheerende Folgen haben. Zu allem Überfluss kommt es so auch noch zu besorgniserregenden Mutationen unterschiedlicher Viren, gegen die schlimmstenfalls sogar Antibiotika nichts ausrichten kann. Dies ließe sich nachweislich durch den einfachen Einsatz von
Desinfektionsmittel und eines Desinfektionsmittelspenders nahezu verhindern.
Ist der Desinfektionsmittelspender nur in Krankenhäusern sinnvoll?
Der Desinfektionsmittelspender kann und sollte überall dort zum Einsatz kommen, wo ein erhöhter Anspruch an
Hygiene besteht. So u. a. auch in Alten- und Pflegeheimen, der Lebensmittelindustrie oder allgemein öffentlichen Einrichtungen sowie auch in Büros. Die
Spender sind nicht kostenintensiv und können auch von Laien leicht montiert werden. Das nötige Befestigungsmaterial ist bei jedem guten Spender im Lieferumfang enthalten.
Was Sie sollten Sie bei der Auswahl des Desinfektionsmittelspenders beachten?
Bei der Auswahl und dem Einsatz des Desinfektionsmittelspenders sollten Sie darauf achten dass:
- es für verschiedene Einsatzbereich bestimmte Vorschriften für den Gebrauch von Desinfektionsmittelspendern gibt. Für Kliniken beispielsweise die DGHM-Liste für Desinfektionsmittel und -spender oder die Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR).
- Sie sich für ein wartungsfreies Gerät entscheiden. Bei batteriebetriebenen Sensorgeräten kommt es schnell zum Ausfall.
- die Spender unterschiedliche Dosierhebel besitzen. Beispielsweise für den Gebrauch mit dem Ellbogen (Klinik).
- die Spender immer gut erreichbar installiert werden.