Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Außenlampen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Außenlampen“
Überbegriffe
Außen-Deckenleuchte
Verschönern Sie Ihren Außenbereich mit einer Außendeckenleuchte.
Außen­decken­einbau­leuchte
Deckeneinbauleuchten, die in Außenbereichen montiert werden können.
Außenwandleuchte
Mit diesen Leuchten lassen sich z. B. Hauseingänge beleuchten.
Außen­wand­einbau­leuchte
Wandeinbauleuchten für den Einsatz im Freien mit den entsprechenden IP‑Schutz­arten.
Außenpendelleuchte
Pendel- und Hänge­leuch­ten für den Außen­bereich.
LED-Außen­decken­leuchte
Deckenleuchten für den Au­ßen­bereich mit moderner LED‑Technik.
LED-Außenwandleuchte
Außenwandleuchten mit LED-Leuchtmitteln.
Außenstehleuchte
Stehlampen als Deko­elemente für den Außenbereich.
Außeneinbauleuchte
Wählbar sind Leuchten für den Boden-, Decken- bzw. Wandeinbau
Wege, Plätze und Straßen
Wegeleuchte
Pollerleuchten für eine de­korative Außen­be­leuch­tung z. B. von Parks, Wegen oder Gärten.
Lichtstele
Oft etwas höher als Poller­leuchten, zur Deko von Parks, Wegen oder Gärten.
Fluter
Großflächig beleuchten mit Scheinwerfern und Flut­licht­strahlern.
Straßenbeleuchtung
Die ideale Beleuchtung für Straßen, Plätze und Gelände.
Dekobeleuchtung für Haus, Garten und Terrassen
Erdspießleuchte
Lampen oder Strahler können mit Erdspießen im Boden versenkt werden.
Solarleuchte
Dekorativ und umwelt­freundlich, hier erzeugt die Sonne die Energie.
Außenkugelleuchte
Außenleuchten als Blick­fang im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse.
Pflastersteinleuchte
Bodeneinbauleuchten in der Optik von Pflaster­steinen.
Unterwasserstrahler
Erzeugen Sie in einem Pool ein stimmungsvolles Licht.
Hausnummernleuchte
So ist eine Hausnummer schon von Weitem gut sichtbar.
LED-Streifen für Außen
Verschönern des Außen­bereiches mit LED-Streifen!
Weitere Informationen zum Thema Außenlampen
^

Bringen Sie mit Außenlampen Licht ins Dunkel

Eine Außenleuchte ist mehr als eine Leuchte für den Eingangsbereich. Sie kann überall im Freien eingesetzt werden und somit auch Zufahrten, Garageneinfahrten, Gärten und Wege beleuchten. Je nach Design, Material und Form wird eine Außenleuchte zum dekorativen Element auf Ihrem Firmengelände. Sie können außerdem wählen, ob Sie Wandmontage, Deckenbefestigung oder Bodenaufstellung bevorzugen.

Verschiedene Außenleuchten

Neben der gewöhnlichen Außenleuchte gibt es zahlreiche Spezialleuchten für den Außenbereich.

  • Die Pollerleuchte hat - wie der Name schon andeutet - eine ähnliche Form wie ein Poller bzw. ein Pfeiler und ist auf dem Boden aufzustellen.
  • Ein besonders ansprechendes Design verspricht die Kugelleuchte. Sie funktioniert meist mit LED und wird besonders im Gartenbereich auf Rasen oder Wegen verwendet. Wenn Sie die Kugelleuchte befestigen möchten, eignet sich ein Standfuß oder ein Montagesockel.
  • Auch Pflastersteinleuchten setzen stimmungsvolle Akzente in Ihrem Garten. Oder wie wäre es mit Lichteffekten im Teich vor Ihrer Geschäftsstelle? Eine Schwimmleuchte macht's möglich!

Energieversorgung

Besonders im Gartenbereich sind selten ausreichend Steckdosen für die Beleuchtung vorhanden. Deshalb sind dort Solarleuchten zu empfehlen. Diese laden sich tagsüber durch Sonnenstrahlung auf und geben bei Einbruch der Dunkelheit Licht ab. Strombetriebene Außenlampen können Sie dagegen mit Hilfe eines speziellen Kabels bedienen: das Erdkabel können Sie im Erdbereich verlegen.

Beachten Sie die elektrische Schutzarten

Elektrische und elektronische Geräte sind so konzipiert, dass sie für viele Jahre sicher arbeiten und lange halten sollen, doch äußere Einflüsse können deren Lebensdauer einschränken. Damit Geräte einwandfrei funktionieren, muss verhindert werden, dass z. B. Nässe oder Staub in sie eindringen.
In wie weit sich elektrische Anlagen für bestimmte Umgebungsbedingungen eignen, ohne dass sie zerstört oder gefährlich für den Menschen werden, gibt die Schutzart nach DIN EN 60529 an. Diese setzt sich aus der Abkürzung IP und einer international genormten meist zweistelligen Zahlenkombination zusammen. Dabei steht die erste Ziffer für den Schutzgrad gegenüber Fremdkörpern und Berührungen; die zweite Ziffer sagt aus, ob ein Gerät in feuchter Umgebung verwendet werden darf, also ob das Gehäuse gegen das Eindringen von Wasser geschützt ist. Eine dritte und vierte Ziffer sind für zusätzliche Angaben möglich, aber nicht zwingend notwendig.
Für Außenleuchten bedeutet das z. B., dass sie die Schutzart IP 44 erfüllen sollten. Sie bieten dadurch Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Schutz gegen Spritzwasser aus jeder Richtung. Eine Teichlampe sollte IP 68 erfüllen. Dadurch ist diese Leuchte staubdicht, geschützt gegen Fremdkörper und gegen eindringendes Wasser auch bei dauerhaftem Eintauchen.

Praktischer Hinweis

Einige Außenleuchten sind mit einem Sensor bzw. einem Bewegungsmelder ausgestattet. So wird der Außenbereich automatisch immer dann beleuchtet, wenn Sie das Licht brauchen und Sie schützen sich, Ihre Mitarbeiter und Kunden vor gefährlichen Stolperfallen im Dunkeln.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.