Übersicht | "Außer Betrieb"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
€ 4,37* pro Stück |
| |
|
|
€ 7,75* pro Stück |
| |
|
|
€ 5,83* pro Stück |
| |
Wartungsaufkleber Außer Betrieb!, Folie, selbstklebend, 70x15mm, 10/Bogen (1 Angebot) Wartungsaufkleber Außer Betrieb!, Folie, selbstklebend, 15x70mm, 10/Bogen Wartungsaufkleber Außer Betrieb!, zur Kennzeichnung von Sicherungseinrichtungen, fürden Innen- und Außeneinsatz, Material: ... |
Hein Industrieschilder 39417 |
€ 0,674* pro Stück |
| |
Hinweisschild Außer Betrieb, Kunststoff, 200x150mm (1 Angebot) Hinweisschild Außer Betrieb, Kunststoff, 200x150mm Hinweisschild Außer Betrieb, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchti... |
|
€ 9,47* pro Stück |
| |
|
|
€ 7,21* pro Stück |
| |
Wartungsaufkleber Außer Betrieb!, Folie, selbstklebend, 100x20mm, 7/Bogen (1 Angebot) Wartungsaufkleber Außer Betrieb!, Folie, selbstklebend, 100x20mm, 7/Bogen Wartungsaufkleber Außer Betrieb!, zur Kennzeichnung von Sicherungseinrichtungen, fürden Innen- und Außeneinsatz, Material: ... |
|
€ 1,58429* pro Stück |
| |
|
|
€ 4,69* pro Stück |
| |
|
|
€ 6,14* pro Stück |
| |
|
|
€ 33,65* pro Stück |
| |
|
|
€ 4,24* pro Stück |
| |
|
|
€ 13,96* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder 2654 |
€ 40,08* pro Stück |
| |
|
|
€ 5,43* pro Stück |
| |
|
|
€ 39,34* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Außer Betrieb | |  | Das Hinweisschild „Außer Betrieb“ für Notfälle
Zur Vermeidung von Unfällen, Umwegen und Verärgerung von Passanten wird das Hinweisschild „Außer Betrieb“ verwendet. Das Hinweisschild dient der Sicherheitskennzeichnung von außer Betrieb befindlichen Geräten, Transportmitteln oder Maschinen. Es kann dabei beispielsweise an einer Lifttür, Rolltreppen oder anderen Transportmitteln angebracht werden. Überall dort, wo durch eine Benutzung der jeweiligen Geräte oder Transportmittel ein Risiko entstehen kann oder sie eben einfach gar nicht mehr nutzbar sind, also völlig außer Betrieb, ist das Hinweisschild „Außer Betrieb“ sinnvoll.
Auf hoch frequentierten Plätzen und Orten wie Flughäfen oder Bahnhöfen kommt darüber hinaus auch der Faktor dazu, dass Besucher- und Passantenströme gelenkt werden müssen. Die jeweiligen Personen werden somit oft schon an einer Wegzweigung darauf aufmerksam gemacht, dass ein Beförderungsmittel gerade außer Betrieb ist. Dadurch können diese den anderen Weg wählen. Die Besucherströme werden durch das Außer-Betrieb-Schild umgelenkt und die Reparatur der Transportmittel oder anderer Einrichtungen kann ungestört vorgenommen werden.
Innovative Befestigungsmöglichkeiten für temporäre Nutzung
Immer dann, wenn Maschinen, Geräte oder auch Transportmittel außer Betrieb genommen werden und eine Kennzeichnung erfolgen soll, stellt sich die Frage, wie die Befestigung der Kennzeichnung erfolgt. Das Hinweisschild „Außer Betrieb“ muss gut sichtbar und auffällig platziert werden, um Wirkung zu zeigen. Die große Variantenvielfalt unterschiedlicher Befestigungsarten bei diesen allgemeinen Sicherheitsschildern kommt diesem Umstand entgegen. Denn dadurch lässt es sich auf zahlreichen Oberflächen problemlos und fest anbringen.
Bei der Anbringung der Schilder ist es sinnvoll, eine Methode zu wählen, die für den temporären Bedarf gedacht ist. Denn sobald die jeweiligen Geräte oder Transportmittel wieder in Betrieb gehen und genutzt werden können, muss auch das Hinweisschild wieder leicht entfernbar sein. Eine bewährte Methode stellt ein Metallschild mit Magnetoberfläche dar. Es ist magnetisch, wodurch es sehr gut und einfach auf Metalloberflächen haftet und problemlos wieder entfernbar ist. Der Nachteil besteht darin, dass andere Oberflächen für dieses Schild nicht infrage kommen, da es darauf nicht haften würde.
Eine weitere Variante stellt das Hinweisschild „Außer Betrieb“ mit Klebefolie dar. Es kann auf unterschiedliche Oberflächen aufgeklebt werden. Durch Entfernung der Schutzfolie wird die klebende Rückseite freigelegt, so dass das Schild einfach befestigt werden kann.
Für viele Einsatzbereiche zeigt sich jedoch auch das Hängeschild als besonders brauchbar. Dieses Hinweisschild „Außer Betrieb“ ist mit einer Kette oder Schnur versehen und kann dadurch an Türklinken und anderen Orten einfach aufgehängt werden, um darauf hinzuweisen, dass der dahinter liegende Bereich nicht zugänglich ist bzw. ein Gerät außer Betrieb ist.
Hinweisschild „Außer Betrieb“ mit Zeitkennzeichnung
Das Hinweisschild „Außer Betrieb“ kann mit Zusatzinformationen versehen werden. Für die Personengruppe, für die das Schild bestimmt ist, ist es oft wichtig, auch zu wissen, wie lange es dauert, bis der Betrieb wieder aufgenommen wird. Auf einem Hinweisschild aus Papier z. B. ist oft ausreichend Platz für die Angabe des Zeitraums, von wann bis wann der Betriebsausfall voraussichtlich gilt.
|
|