Kartonverschlusshefter als Hilfsmittel in der Verschlusstechnik
Viele Unternehmen versenden ihre Waren über die Post. Da es im Arbeitsalltag zu mehreren Bestellungen und damit einher auch zu einer erhöhten Anzahl von Pakten kommt, müssen diese so effizient wie möglich bearbeitet werden. Neben gut ausgebildetem Fachpersonal sind
Kartonverschließmaschinen ein unersetzliches Hilfsmittel. Kartonverschlusshefter eignen sich für den manuellen Gebrauch und sind kostengünstiger als eine Kartonverschließmaschine.
Funktion eines Kartonverschlusshefters
Ein Kartonverschlusshefter dient dem sicheren Verschließen von zusammenstoßenden oder überlappenden Deckeln von
Kartonagen. In der Regel werden Breitheftklammern eingesetzt, die den Karton fest verschließen können. Je nach Stärke der zu verheftenden Wellpappkartons können Klammern von unterschiedlicher Schenkellänge verwendet werden. Mit einem Kartonverschlusshefter ist es möglich, schnell und unkompliziert den Boden leerer Kartons vorzuheften und die Deckel bereits befüllter Kartons von außen zu verschließen.
Die Heftklammern sind unverzichtbar
Heftklammern gibt es in verschiedenen Ausführungen. Je nach Gerät ist es darüber hinaus möglich, die Eindringtiefe der Klammern zu verstellen. Meist hat man die Wahl zwischen fünf unterschiedlichen Tiefen. Die Länge der Klammern kann auf verschiedene Schenkellängen eingestellt werden.
Worauf bei einem Kartonverschlusshefter geachtet werden sollte
Kartonverschlusshefter werden von Hand benutzt. Das bedeutet, dass sie sehr robust sein müssen, um mögliche Stürze ohne Schäden zu überstehen. Weiterhin ist es wichtig, dass die Geräte in ihrer Bauweise einfach und leicht gehalten sind. Es ist wichtig, dass sie ausbalanciert sind, damit ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht werden kann. Der Auslöseweg sollte recht kurz sein, damit eine hohe Geschwindigkeit und damit ein effizientes Arbeiten erreicht werden kann.