Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Blumenkasten  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Blumenkasten“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Blumenkasten
^

Ein Blumenkasten als Blickfang auf der Terrasse

Ein dekorativer Blumenkasten im Außenbereich, auf dem Balkon oder der Terrasse ist ein echter Blickfang. Ein Hotel wirkt dadurch gleich viel freundlicher und einladender. Auch die Terrasse eines Cafés oder Restaurants gewinnt durch Blumenschmuck. Bei der Auswahl eines Blumenkastens sollte man einiges beachten.

Was bei der Materialwahl wichtig ist

Zuerst einmal sollte man ein Material aussuchen, das witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig ist. Außerdem sollte es zum Ambiente des Hotels oder Restaurants passen. Edelstahl oder Polyrattan sehen zum Beispiel sehr edel und elegant aus und sind an sich schon ein Hingucker. Hier sind die Blumen gar nicht mehr so wichtig. Blumenkästen aus Kunststoff oder Zink ziehen dagegen den Blick nicht so sehr auf sich, hier steht der Blumenschmuck im Mittelpunkt.

Welche Ausstattung sinnvoll ist

Wenn der Blumenkasten am Balkongeländer befestigt werden soll, müssen stabile Halterungen vorhanden sein. Ein großer Blumenkasten mit einem hohen Erdvolumen sorgt für optimales Pflanzenwachstum. Des Weiteren ist es sinnvoll, wenn der Blumenkasten Überlauföffnungen hat, durch die das überschüssige Wasser ablaufen kann, was ein Übernässen der Erde verhindert. Außerdem sollte der Blumenkasten einfach zu reinigen sein, indem man zum Beispiel den Zwischenboden leicht herausnehmen kann. Spezielle Untersetzer schonen zusätzlich den Boden vor Schmutz durch Pflanzenerde oder Wasser.

Mit Bewässerungssystemen spart man Zeit   

Viele Blumenkästen verfügen heute auch über ein Bewässerungssystem. Dieses kann Wasser bis zu zwölf Wochen lang speichern. Ein Füllstandsanzeiger gibt an, wann die Pflanzen wieder Wasser brauchen. Dies hat den Vorteil, dass man im Sommer nicht jeden Tag Blumen gießen muss, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Damit die Blumen ihre ganze Schönheit entfalten können, ist es wichtig, dass ihnen auch Nährstoffe zugeführt werden. Dies kann ebenfalls über entsprechende Systeme geschehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.