Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bodenmarkierband

  Bodenmarkierband  (1.531 Angebote unter 28.263.691 Artikeln)Zum Expertenwissen

Farbe
Banddicke
ab € 73,36*
 Rolle 
Topseller
ab € 18,29*
 Rolle 
Topseller
ab € 6,45*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bodenmarkierband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bodenmarkierband"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   154   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bodenmarkierband
^

Bodenmarkierungsband - Linienmarkierung leicht gemacht

Bodenmarkierungsbänder werden besonders häufig zum Kennzeichnen von Gefahrenbereichen genutzt. Markieren, Sichern und Abgrenzen von Flächen ist mit dem passenden Band einfach und schnell möglich. Im Lager, auf dem Außengelände und im industriellen Bereich erweisen die Spezialklebebänder für den Fußboden einen zuverlässigen Dienst. Sie sind ein wichtiger Bestandteil im Bereich des Arbeitssicherheitsmanagements und sollten den Anforderungen des BGV gerecht werden.

Das Bodenmarkierungsband ist schnell verlegt

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bodenmarkierungssystemen, bei denen Bodenmarkierungsfarben meist per Sprühflasche oder Bodenmarkierungsgerät aufgebracht werden, ist es mit Bodenmarkierungsbändern sehr einfach, eine gerade Linie zu ziehen. Das Band gibt die lineare Führung bereits vor und besitzt die von Ihnen gewählte Breite, die permanent beibehalten wird. Einfach aufkleben, festrollen und bei Bedarf einfach wieder abziehen, eine einfachere Variante für eine saubere und ordentliche Markierung gibt es nicht.

Was gibt es beim Bodenmarkierungsband zu beachten?

Bodenmarkierungsbänder bestehen aus Spezialfolien und sind mit unterschiedlichen Eigenschaften versehen. Dadurch können sie ideal an die verschiedenen Einsatzbereiche mit ihren unterschiedlichen Anforderungen angepasst werden. Achten Sie auf die folgenden Punkte.

Für innen oder außen

Neben dem Folienmaterial, das bei Außeneinsätzen besonders witterungs- und lichtbeständig sein muss, muss auch der verwendete Klebstoff anderen Anforderungen entsprechen als beim Klebeeinsatz in Hallen und Werkstätten. Deshalb wählen Sie das Bodenmarkierungsband immer passend zum Einsatzbereich für innen oder außen. Einige Bänder sind kombinierbar einzusetzen.

Die Bodenbeschaffenheit

Damit das Markierungsband gut haftet, ist die empfohlene Bodenbeschaffenheit unbedingt zu beachten. Bei zu rauen Oberflächen kann sich ein ungeeignetes Band sonst schnell ablösen und zur Unfallquelle werden. Zudem ist die exakte und genaue Kennzeichnung dann nicht mehr gegeben. Deshalb sollten die Böden immer so eben und glatt wie möglich gehalten sein.

Die Belastbarkeit

Je nach Frequentierung wird auch das Bodenmarkierungsband belastet. Wählen Sie passend zum Einsatzbereich ein entsprechendes Band aus. Das Überfahren des Bandes durch Flurförderfahrzeuge wie Gabelstapler ist beispielsweise eine solche Belastung. In Bereichen, in denen vermehrt Fußgängerverkehr gegeben ist und mit Feuchtigkeit gerechnet werden muss, sollten Sie zudem auf ein Antirutschband zurückgreifen.

Die Farbgebung

Je nach Einsatzzweck werden bestimmte Farbgebungen und Markierungen eingesetzt. Gelb/schwarz ist die typische Färbung im industriellen Bereich für  Warnmarkierungen. Grün/weiß kennzeichnet Rettungseinrichtungen und -wege, die Kombination rot/weiß suggeriert Achtung. Einzelne Farben können individuell genutzt werden. Wichtig ist hierbei, dass alle Passanten über die Bedeutung informiert sind. Auch Symbole wie richtungsweisende Pfeile können auf dem Bodenmarkierungband weitere Informationen zur Verfügung stellen und erleichtern die Orientierung. Zudem bieten reflektierende oder lang nachleuchtende Bodenmarkierungen auch noch im Dunkeln ein Plus an Sicherheit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.