Fahrbarer Bodenständer
Spender in Form von beispielsweise
Handtuchrollenspender oder
Doppelrollen-Spender sind eine praktische Erfindung, denn
Hygiene und Sauberkeit spielen in vielen Bereichen eine große Rolle. Sie werden vor allem in sanitären Einrichtungen eingesetzt, aber auch in Küchen, in denen der schnelle Griff nach einem hygienisch einwandfreien
Handtuch notwendig ist. Für jede Person steht ein neues Blatt oder aber auch ein neues Stück Stoff zur Verfügung.
Fahrbar, mit Abfallsackhalter oder Abreißvorrichtung
Papierhandtücher auf einer Rolle ermöglichen es, den Bedarf an den Einzelfall anzupassen. Dabei kann individuell entschieden werden, wie weit die Rolle abgewickelt wird. So können Mechaniker das Papierhandtuch auch schnell zum Abwischen von Bauteilen verwenden. Im
Industriebereich und in Werkstätten kommt man ohne Papierhandtuchrollen kaum noch aus. Eine Abreißvorrichtung macht es einfach, das gewünschte Stück Papier zu entnehmen. Die Rollen befinden sich auf einem
Bodenständer, der je nach Anbieter fahrbar ist. So können Sie den Spender immer dort einsetzen, wo er gerade benötigt wird. Das benutzte Papier kann dann im
Müllsack entsorgt werden, der mittels Abfallsackhalter am Bodenständer angebracht ist. Übrigens, sind diese Spender in mehreren Breiten erhältlich, so können Sie u.a. Modelle mit 40 aber auch mit 55 cm Rollenbreite wählen. Das sollten Sie beim Kauf der notwendigen
Putzrollen auch beachten. Denn auch sie sind mit diversen Blatt- und Lagenanzahl als auch in unterschiedlichen Tuchbreiten erhältlich.
Wir haben noch mehr!
Wenn Sie sich für das Thema
Reinigung interessieren, empfehlen wir Ihnen unseren Bereich
Reinigungsgeräte. So finden Sie neben
Besen,
Eimern und
Abfallbehälter auch
Seifenspender oder
Toilettenpapierhalter. Weitere Artikel finden Sie auch unter
Reinigungschemie und
Reingungstextilien.