Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Brot-Dose

  brot dose  (848 Angebote unter 29.258.468 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „brot dose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   57   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema brot dose
^

In der Brotdose werden Brot und Sandwiches nicht trocken

Die Brotdose ist ein Aufbewahrungs- und Transportbehälter für belegte Brote, Sandwiches, Obst und Gemüse. Die Dose hält die Lebensmittel frisch und verfügt über einen sicheren Verschluss. Die Brotdose ist in verschiedenen Varianten, Größen und Farbgestaltungen erhältlich.

Frischhalte- und Transportdose

Die Brotdose ist eine Frischhaltedose für Lebensmittel, wie Frühstücksbrote, Sandwiches, Obst oder Gemüse. In der Dose können kann der empfindliche Inhalt sicher transportiert werden. Die Brotdose ist für die Aufbewahrung im Kühlschrank oder bei Zimmertemperatur geeignet.
Die Brotdose erfüllt folgende Anforderungen:
  • Frische des Inhaltes bewahren,
  • luft- und feuchtigkeitsdichter Verschluss
  • stoßfeste Verpackung,
  • leichtgängiger Verschlussmechanismus und
  • aufklappbar.
Die Brotdose unterscheidet sich von anderen Frischhaltedosen durch ihre stoßfeste und solide Ausführung. Sie kann häufig befüllt und transportiert werden. Die meisten Brotdosen lassen sich aufklappen, eine Seite des Deckels ist dabei fest mit der Dose verbunden. Auf der anderen Seite hält ein leichtgängiger und stabiler Verschluss die Brotdose geschlossen. Das Öffnen der Dose ist besonders leicht und meist genügt eine Hand. Die Frischhaltedose schließt den Inhalt luft- und feuchtigkeitsdicht ab, sie gewährleistet den Erhalt der Frische und des Aromas. Brotdosen sind meist aus lebensmittelechtem Kunststoff gefertigt, leicht zu reinigen und eignet sich meist auch für die Geschirrspülmaschine.

Varianten der Brotdose

Die einfachste Variante der Brotdose besteht aus einem robusten Kunststoff und einem Verschluss. Sie sollte so gefüllt sein, dass die enthaltenen Brote nicht verrutschen können. Für die Aufbewahrung und den Transport verschiedener Lebensmittel eignen sich Brotdosen, die fest unterteilt sind. In den zwei bis vier Fächern kann der Inhalt einsortiert werden. Das Aroma der verschiedenen Elemente bleibt erhalten. Diese Variante eignet sich auch für den Transport von feuchtem Obst mit Sandwiches, da das Obst das Brot nicht aufweichen kann. Die Brotdose ist meist nicht flüssigkeitsdicht, das heißt, es können nur Lebensmittel transportiert werden, die nicht auslaufen. Für Flüssigkeiten, Suppen oder Joghurt sollten auslaufsichere Frischhaltedosen verwendet werden. Einige Brotdosen können für das Warm- oder Kühlhalten der Lebensmittel verwendet werden. Sie sind mit einer Isolierschicht ausgestattet, die die Temperatur der eingefüllten Speisen über einige Stunden aufrechterhält.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.