Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Camping Zelt

  camping-zelt  (159 Angebote unter 29.260.770 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „camping-zelt“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema camping-zelt
^

Keine Outdoor-Aktivität ohne Camping-Zelte

Zelte kommen immer dann zum Einsatz, wenn Tätigkeiten im Freien ausgeübt werden. Während Arbeitszelte meist Bestandteil der Baustelleneinrichtung sind, werden Camping-Zelte eingesetzt, wenn beispielsweise Camper, Sportler oder Wanderer eine Unterstell- oder Schlafmöglichkeit benötigen. Ihr Innenleben wird idealerweise mit professionellem Camping-Zubehör bestückt, beispielsweise mit Faltstühlen, Luftbetten oder Schlafsäcken. Beim Zeltaufbau kommen meist Zeltheringe zum Einsatz. Je nach Anzahl der Personen, die das Zelt nutzen wollen und Einsatzgebiet, kann dabei aus verschiedenen Zeltarten gewählt werden.

Tunnelzelt – Ein klassisches Camping-Zelt

Tunnelzelte sind wie Tunnel aufgebaut. Ihre die Gestängebögen sind parallel zueinander aufgebaut. Der Innenraum lässt sich durch die steilen Seitenwände sehr gut ausnutzen. Diese Zeltart hat ein relativ geringes Gewicht im Vergleich zur Größe.
Sie sind bei geringem Wind schnell und einfach aufzubauen. Allerdings sind Tunnelzelte aufgrund ihrer großen Seitenfläche sehr windanfällig aufgrund ihrer großen Seitenfläche. Man muss Tunnelzelte immer spannen, da sie sonst zusammenfallen.

Kuppelzelte

Bei Kuppelzelten kreuzen sich die Gestängebögen. Diese Camping-Zelte sind weniger windanfällig und man kann sie bei Bedarf auch ohne Spannseile aufbauen. Das macht sich vor allem auf hartem, steinigem Untergrund bezahlt. Die Vorzelte sind relativ klein, das heißt man hat wenig Stauraum für Gepäck. Die Seitenwände sind weniger steil als bei Tunnelzelten, daher hat man eine geringere Raumausnutzung.

Das Geodätzelt

Ein Geodät ist eine Sonderform der Kuppelzelte. Sie werden durch zwei bis drei weitere Gestängebögen stabiler gemacht. Durch die vielen Gestängebögen erhält dieser Zelttyp eine hohe Stabilität gegen Wind und Schnee. Wie die normalen Kuppelzelte kann man auch dieses frei stehen lassen und erspart sich damit viel Platz.

Wurfzelte als einfach aufzubauende Camping-Zelte

Wurfzelte lassen sich am einfachsten aufbauen. Mit ca. einem Meter Durchmesser haben Wurfzelte jedoch ein sehr großes Packmaß, sind also nicht für Trekkingtouren geeignet. Sie haben in der Regel kein Vorzelt und sind gegenüber anderen Zelttypen seltener atmungsaktiv und wasserdicht.

Zeltmaterialien - Der Stoff aus dem Camping-Zelte bestehen

Nylon ist leicht und wasserdicht. Dieser Stoff dehnt sich jedoch, was zum Flattern des Zeltes bei Wind führen kann. Polyester ist ebenfalls wasserdicht. Zugunsten der Robustheit bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen  muss man beim Gewicht Abstriche machen. Dafür dehnt sich Polyester nicht und ist UV- beständiger. Baumwolle wird als Naturprodukt meist nur noch für Innenzelte benutzt. Es ist jedoch schwerer und trocknet langsamer als die Kunstfasern.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.