Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Cargo Latzhose

  Cargo Latzhose  (31.684 Angebote unter 28.156.026 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Cargo Latzhose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Cargo Latzhose"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   2113   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Cargo Latzhose
^

Die Arbeitslatzhose wird vielfach genutzt

Die Arbeitslatzhose wird in vielen Branchen und auch von Hobby-Heimwerkern gerne genutzt. Daher gibt es die Arbeitslatzhose in nahezu allen Farben. Sie ist nicht nur angenehm zu tragen, sondern auch sehr funktional, weil an Taschen nicht gespart werden muss.

Form und Schnitt der Arbeitslatzhose

Die Hose hat einen Brustlatz, an dem Träger in verstellbarer Länge befestigt sind. Deshalb passt die Latzhose immer und benötigt auch keinen engen Bund, um nicht herabzurutschen. Ein Gummizug oder eine Verstellmöglichkeit der Weite genügt. T-Shirts können beim Bücken dank eines hohen Rückenkreuzes nicht aus der Hose rutschen und die Nieren werden vor Kälte geschützt. Eine Arbeitslatzhose bietet daher ohne ein Einengen eine optimale Anpassung an Körperhaltungen aller Art wie sie etwa ein Kfz-Meister für Werkstattarbeiten, in, an oder unter einem Fahrzeug schätzt. So können auch Knieschützer in den Beinen integriert sein.

Die Zahl der Taschen spielt eine wichtige Rolle

Eine Vielzahl von Taschen erlaubt Ringschlüssel, Schraubenzieher, Lappen und mehr in jeder Position in Griffnähe zu haben und vermeidet daher zusätzliche Zeit und Bewegungen, um sich mit passenden Werkzeug zu versorgen. Wählen Sie die Zahl und Anordnung der Taschen daher nach Bedarf. Achten Sie zudem darauf, ob sie zusätzlich verschließbar sein sollen und mit welchem Verschluss (Reißverschluss, Druckknopf, Knopf). Eine Patte schützt zudem vor Feuchtigkeit. Zusätzliche Taschen auf dem Brustlatz sind ebenfalls sehr beliebt, um beispielsweise ein Handy oder MP3-Player einzustecken.

Das Material der Arbeitslatzhose

In der Regel besteht sie aus einem fest gewebtem Baumwollstoff. Je nach konkretem Verwendungsbereich muss das Material geeignet sein, zusätzliche Schutzzwecke abzudecken. Daher kommt eine Oberflächenbehandlung mit Lichtschutzfaktoren für Arbeiten im Freien in Betracht. Dann hält die Hose aber nur einer bestimmten Anzahl an Reinigungsprozessen stand, bevor der Schutzfaktor verloren geht.
Je nach Schutzzweck unterscheidet man beispielsweise Kälteschutzlatzhose, Regenlatzhose, Hitzeschutzlatzhose oder Warnlatzhose mit speziellen Eigenschaften. Die normale Arbeitslatzhose kann auch aus Mischgeweben bestehen. Sie ist zwar unter Umständen nicht mit so hohen Temperaturen wie eine Baumwollhose waschbar, dafür aber leichter oder gar nicht zu bügeln. In jedem Fall sollte das Material aber immer atmungsaktiv und gegen mechanische und gegebenenfalls chemische Einflüsse widerstandsfähig sein. Desto länger hält die Arbeitslatzhose.

Der Unterschied macht's

Männer bevorzugen Hosen mit einem Reißverschlussschlitz. Zudem sind für Arbeiten an Maschinen Sicherheitsschnallen an den Trägern zu bevorzugen, damit das Trägerende hinter dem Brustlatz liegt und nicht von beweglichen Maschinenteilen erfasst wird. Auch hierbei spielt der einzuhaltende Arbeitsschutz eine wichtige Rolle. Achten Sie immer auf passende Kleidergrößen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.