Kantenschutzecken zur Stabilisierung schwerer und empfindlicher Transportgüter
Bei der Verpackung und im Versand besteht die ideale
Warensicherung darin, die jeweiligen Packgüter im Inneren der Standard Kartons und Kartonagen vor Schlägen, Stößen und Erschütterungen mit dem passenden Polstermaterial und Füllstoff zu bewahren. Allerdings reicht das interne
Verpackungsmaterial wie Polsterpapier, Schaumstoff, Polsterkissen, Luftkissen und Verpackungschips oftmals nicht aus, wenn es sich um besonders schwere Lasten oder sehr empfindliches Versandgut handelt. Als besonderer und von außen zu verwendender
Kantenschutz kommen die entsprechenden Kantenschutzecken in Betracht, damit eine adäquate Transportsicherung und Ladungssicherung für die empfindlichen Güter gewährleistet ist.
Einfache Handhabung und effiziente Transportsicherung
Die Kantenschutzecken bieten sich immer dann an, wenn Kartons nicht mit
Packband oder Paketband, sondern mittels Verpackungsmaschine oder Kartonverschließmaschine verschlossen und stabilisiert werden. Sind Faltkartons, Aufrichtekartons oder größere Postkartons sowie schwere Euro-Kartons mit einem
Umreifungsband durch die Umreifungsmaschine versehen, so entsteht lokal häufig ein sehr hoher Spanndruck an den Kanten und Ecken des Kartons. Um bei hohen Gewichtsbelastungen die punktuelle Druckbelastung durch die Bänder oder Zurrgurte am Karton zu vermindern, sollten die Kantenschutzecken überall dort angesetzt werden, wo die Gefahr des Eindrückens oder Aufscheuerns gegeben ist.
Besondere Ausführungen für maximale Belastungen und sicheren Halt
Mit Dornen versehene Kantenschutzecken bieten den Vorteil, dass diese sich mit den kleinen Erhöhungen in die Kartonage drücken. Beim Transport oder bei Erschütterungen können die Ecken sich nicht lösen und der Kantenschutz inklusive Gurt oder Umreifungsband bleibt sicher fixiert. Beim Anbringen der Bänder mittels Bandspanner wird zudem die Gleitfähigkeit durch die Kantenschutzecken erleichtert, sofern der Kantenschutz mit einem Schlitz zum Durchführen der Bänder ausgestattet ist.
Weitere Schutzelemente für den umfassenden Rundum-Schutz
Für den nicht nur punktgenauen, sondern großflächigen und besonders stabilen Kantenschutz an
Paletten und Ladekanten sollten die passenden Kantenschutzprofile und Kantenschutzwinkel eingesetzt werden. Dieses dient nicht nur der Sicherung der Ladung selbst, sondern stellt mitunter eine erforderliche Maßnahme im Sinne der Arbeitssicherheit dar.