Der Elektromagnetbohrständer - Wenn der Bohrer nicht verrutschen darf
Der Elektromagnetbohrständer verfügt über einen magnetischen Fuß der auf Eisen oder anderen magnetischen Werkstoffen wie gewisse Stahlsorten oder Legierungen auf der Basis von Eisen, Nickel oder Kobalt besonders guten Halt verschafft. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass der Bohrständer bei mitgelieferten Sicherungsketten auch bei Überkopfarbeiten oder an schrägen Stahlkonstruktionen verwendet werden kann, ohne dass man zu viel Gewicht bei der Arbeit mit der
Bohrmaschine halten muss.
Einordnung und Sicherheit
Der Elektromagnetbohrständer gehört zu den
Elektrowerkzeugen und dient der Aufnahme einer Bohrmaschine. Der Vorteil des Magnetfußes ist eine hohe Haltekraft für sicheres Arbeiten, weil ein Umkippen des
Bohrständers unter normalen Arbeitsbedingungen nicht möglich ist. Oftmals besitzt der Bohrständer eine zusätzliche Steckdose für die eingehängte Bohrmaschine, so dass ein Einschalten der Bohrmaschine für den Fall, dass der Elektromagnet nicht funktioniert, ausgeschlossen ist. So können natürlich Arbeitsunfälle vermieden werden.
Präzises Bohren
Präzises Bohren setzt voraus, dass die Bohrmaschine nicht vibriert oder verdreht werden kann. Eine zusätzliche Fixierungsschraube des Bohrständers schließt dies aus und führt so zu präzisen, gratfreien Bohrlöchern, auch wenn
Kernbohrmaschinen eingespannt werden.
Weitere Eigenschaften
Die Hersteller von Elektrowerkzeugen und Zubehör sind verpflichtet die Nennaufnahmeleistung der Geräte anzugeben. Der Elektromagnetbohrständer besitzt oft eine Nennleistung von um die 100 Watt bei einer Magnethalteleistung von 25 kiloNewton. Wichtig ist zudem die Arbeitslänge in der Y- und Z-Achse mit Ringmessskalen und Einstellmöglichkeiten mittels Ritzel und Zahnstange sowie der Durchmesser der Geräteaufnahme.
Ergonomische Aspekte
Der Magnetfuß des Elektromagnetbohrständers hilft als Abstützung der beim Bohren auftretenden Kräfte ebenso wie beim Halten der Maschine in horizontaler oder vertikaler Richtung über Kopf und spart damit die Kräfte des Menschen ein. Muskelverspannungen, Haltungsschäden und körperlichen Abnutzungserscheinungen wird so weitgehend vorgebeugt. Die Bohrständer sind mit Gewichten ohne Bohrmaschine ab 20 Kilogramm (kg) recht schwer und auch wegen des Anschlusses an eine Stromversorgung eher für den statischen Einsatz in einer Werkstatt oder an einer Baustelle vorgesehen.