Die Elektronik-Kombizange für sicheres Arbeiten
Die Elektronik-Kombizange gehört zu den
Elektronikzangen und zeichnet sich durch kleine Abmessungen aus. In der Regel unterscheiden sich die
Zangen in greifende und schneidende Werkzeuge. Nur die Kombizange ermöglicht beide Varianten. Sie besitzt also zusätzlich zu den Greifbacken vor oder hinter dem Gelenk einen Seitenschneider für Drähte.
Die Einsatzbereiche
Die Elektronik-Kombizange ist für Arbeiten an elektronischen Bauteilen vorgesehen. So kommt die Zange bei Reparaturen an Elektroniksystemen, dem Aufbau von Versuchsschaltungen sowie der Herstellung von Kleinserien zum Einsatz.
ESD oder VDE?
Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die größte Gefahr in den elektrostatischen Entladungen. Schon die kleinsten Ladungsmengen, die vom Mensch nicht wahrgenommen werden, können elektronische Bauteile zerstören. Will man diesem Problem entgegenwirken, muss man allerdings einiges berücksichtigen: ESD-sichere Arbeitsplätze mit Ableitung der Aufladung zum Erdpotential, ableitfähige ESD-Schuhe und ESD-Armbänder, die Spannungen vom Bediener ableitet. Zudem muss das Werkzeug ebenfalls elektrostatisch sicher sein, was bei
ESD-Werkzeug der Fall ist. VDE hingegen bezieht sich auf sicheres Arbeiten, wenn Bauteile unter Spannung stehen. VDE-Zangen bieten Sicherheit bei Arbeiten bis zu 1.000 Volt Spannung und werden dahin gehend geprüft, ob die Isolierung bei 10.000 Volt durchschlagsicher ist. Dann gibt es noch Zangen, die einfache ein- oder mehrkomponentige Kunststoffbeschichtungen an den Griffen besitzen. Diese dienen dazu, das Werkzeug sicher zu halten, weil ein Abrutschen vermieden wird.
Die Ausführungen
Die kleinen handlichen Zangen verfügen über eine Gesamtlänge zwischen zehn und zwölf Zentimeter. Hinter dem Gelenk direkt sitzt oftmals eine Blattfeder, die die Zange automatisch beim Loslassen wieder öffnet. Die Elektronik-Kombizange sollte eine solche Feder besitzen, wenn man gewohnt ist viel und einhändig zu arbeiten. Die Entlastung dient der Ergonomie und bewahrt den Anwender vor frühen Ermüdungserscheinungen. Bei der Auswahl der Richtigen Elektronik-Kombizange kann man auf die Angaben zum Seitenschneider achten, wenn angegeben wird, welche Drahtdurchmesser maximal getrennt werden können. Auch das Material ist nicht zu unterschätzen: Werkzeugstahl wird geschmiedet und gehärtet. An den Schneiden der
Seitenschneider bekommt man oft Härten von bis zu 65 HRC geboten.