Zange – vielfältig einsetzbares Handwerkzeug
Zangen sind ein nützliches
Handwerkzeug, das durch das Hebelprinzip funktioniert. Dadurch ist es möglich, die menschliche Handkraft zu verstärken. Denn beim Druck auf die Griffe wird die verwendete Kraft erhöht und mit Hilfe des so genannten Zangenkopfs auf das Werkstück übertragen. Hergestellt werden Zangen aus legierten oder unlegierten Werkzeugstählen. Während Zangen für hohe Beanspruchungen aus Materialien mit Legierungselementen (z. B. Vanadium oder Chrom) oder hohem Kohlenstoffgehalt geschmiedet werden, bestehen einfache Zangen aus unlegiertem Werkzeugstahl.
Bestandteile einer Zange
Eine
Zange setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen. Dem so genannten Griffpaar, dem Gelenk (auch als Gewerbe bezeichnet) und dem Zangenkopf mit den Greifbacken bzw. Schneiden. Durch das Gelenk sind die beiden Hebelarme miteinander verbunden. Während die längeren Seiten dieser Hebel den Griff bilden, stellen die kürzeren Seiten den Zangenkopf dar. Wie das Gelenk mit den Hebelarmen verbunden ist, variiert. So gibt es eingelegte, aufgelegte oder durchgesteckte Gelenke. Auch bei den Greifbacken gibt es Unterschiede in der Form. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen geraden, runden und flachrunden Backen. Daneben sind spezielle Formen wie gekröpfte oder gewinkelte Backen möglich.
Unterschiedliche Zangenmodelle
Zangen gibt es in diversen Ausführungen und für verschiedene Verwendungszwecke, sie sind deshalb vielfältig einsetzbar. Man unterscheidet unter anderem:
- Greifende bzw. haltende Zangen: damit können Gegenstände gegriffen und gehalten werden. Greifzange und Justierzange sind Beispiele.
- Schneidende bzw. trennende Zangen: Sie sind ideal, um Werkstoffe durchzutrennen oder abzukneifen wie beispielsweise Monierzange oder Seitenschneider.
- Kombinierte Zangen: Damit können Gegenstände getrennt und auch gegriffen werden wie die Kombizange oder Radiozange.
- Spezielle Zangen: wie beispielsweise Abisolierzangen, die für Elektroarbeiten speziell isoliert ist, oder die Nietzange bzw. Lochzange, mit der Nieten und Löcher gestanzt werden können.