Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Elektronikschrauber

  Elektronikschrauber  (24 Angebote unter 28.865.451 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektronikschrauber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektronikschrauber"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektronikschrauber
^

Der Elektro-Trockenbauschrauber für optimale Schraubergebnisse

Für den Trockenausbau gibt es allerhand Trockenbauwerkzeug, unter anderem zur Befestigung von Rigipsplatten, Unterbaulatten, Vorhangschienen, Fußleisten oder Winkeln Schrauber. Unter den elektrisch betriebenen Schraubern unterscheidet man unteranderem Elektro-Trockenbauschrauber, die über ein Kabel mit Stecker an einer Steckdose in der Nähe versorgt werden und Akku-Trockenbauschrauber, die mobil verwendet werden können, weil sie die Energie aus einem aufgeladenen Akku nehmen. Der Nachteil der Akku-Schrauber liegt in einer zeitlich begrenzten Leistung, es sei denn, dass man einen Ersatzakku zum Tauschen besitzt. Zudem ist wegen des Akkus auch das Gewicht der Schrauber höher, welches unter ergonomischen Gesichtspunkten schneller zur Ermüdung führt. Je mehr Schraubarbeiten warten, desto eher sollte man sich für einen Elektro-Trockenbauschrauber entscheiden.

Die Leerlaufdrehzahl

Die Leerlaufdrehzahl gibt an, wie viele Umdrehungen der Elektro-Trockenbauschrauber pro Minute erzeugen kann, wenn er keine Arbeit verrichtet. Je höher die Drehzahl, desto eher wird der Schrauber für Montagearbeiten im Trockenbau verwendet. Ist zwischen zwei Angaben ein Schrägstrich zu findet, besitzt der Schrauber mindestens zwei Gänge, zwischen denen man umschalten kann.

Die Werkzeugaufnahme

Um einen schnellen Werkzeugwechsel für präzise Arbeit zu gewährleisten, sind die Werkzeugaufnahmen genormt. Weit verbreitet ist der Hohlschaftkegel (HSK) oder das Spannfutter. Mit dem Hohlschaftkegel erfolgt das Spannen auf der Innenkontur, wodurch man eine hohe Stabilität für obere Drehzahlbereiche erhält. Die Größen der verwendbaren Einsätze werden mit den Angaben „¼“-Innensechskant“ oder „¼“-Bitaufnahme“ bezeichnet. Unter einem Bit versteht man kurze, auswechselbare Schraubendreherklingen ohne Griff für ein bestimmtes Schraubenkopfprofil. Als Zubehör für den Elektro-Trockenbauschrauber sollte man am besten mindestens einen Bit-Satz gleich mitbestellen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.