Der perfekte Dreh
Bits sind nichts Anderes als kleine Werkzeuge, die in entsprechende Halterungen
eingespannt werden, um Schrauben fest zu drehen oder zu lösen. Sie bieten gegenüber handelsüblichen
Schraubendrehern große Vorteile, da sie auswechselbar sind und es ermöglicht wird mit einem
Grundgerät, die verschiedensten Schraubenmitnahmeprofile zu bearbeiten.
Ein Werkzeug für alle Fälle
Bits werden mittels Bitaufnahmen fixiert. So wird es möglich, einen
Schraubendrehergriff mit einer entsprechenden Bitaufnahme flexibel zu benutzen. Ist der
manuelle Aufwand zu groß und Sie müssen mehrere Schrauben festziehen, benutzen Sie einfach
einen Akkuschrauber, auch hierbei kann der Bit mühelos eingesetzt
werden. Ratschen und Drehmomentschlüssel komplettieren die Breite der
Einsatzgebiete. Je nach Bedarf können Sie das einmal gekaufte Werkzeug 'Bit' also in
vielen unterschiedlichen Situationen verwenden.
Unschlagbare Vorteile
Neben der flexiblen Einsetzbarkeit sind Bits gerade in Werkzeugkoffern
unersetzlich geworden. Bevor Sie Ihre Mitarbeiter für Kundendienstbesuche und Baustelleneinsätze
mit jeder Menge Schraubendrehern ausstatten, greifen Sie lieber
auf Bit-Sätze zurück. Die kleinen und handlichen Werkzeuge sparen Platz und
sind so immer komplett griffbereit. Hinzu kommt, dass Bits wegen ihrem geringeren Materialbedarf
bei der Produktion deutlich günstiger sind.
Anwendungsspezifische Auswahl
Damit Sie alle Vorteile des Bits nutzen können, ist zu beachten, dass Bit nicht gleich Bit ist. Auch hierbei
gibt es gravierende Unterschiede. Die Stahlkernhärte und die Beschichtungen spielen eine wichtige Rolle
bei der Auswahl. Um den passenden Bit zu wählen und so schnellen Verschleiß vorzubeugen, muss die Auswahl
passend zum zubearbeitenden Werkstoff getroffen werden. Auf den Bit wirken bei der Verschraubung
enorme Kräfte.
Die Abnutzung des Bits richtet sich nach seiner Festigkeit. Ein abgenutzer Bit beschädigt die
Schraubmitnahmeprofile und erschwert ein späteres Lösen der Verbindungen enorm, da der nötige
Gripp im Profil nicht mehr gegeben ist. Bei der Auswahl kommt es auf den Schraubfall an. Man
unterscheidet zwei Arten:
Der weiche Schraubfall
Von einem weichen Schraubfall spricht man, wenn die Verschraubung in weichen Materialien durchgeführt
wird. Ein gutes Beispiel bietet hierfür Holz. Das Drehmoment ist in diesem Fall kontinuierlich steigend,
Drehmomentspitzen werden nicht erreicht.
Der harte Schraubfall
Beim Verschrauben in hartem Material mit oder ohne vorgeschnittenem Gewinde wird gegen Ende des
Verschraubungsprozesses eine Drehmomentspitze erreicht. Um die Bits in diesen Momenten vor
Beschädigungen zu schützen, sollten Sie weiche Bits verwenden. Harte Bits wären für diese
Anwendung zu spröde.
Passgenauigkeit
Die Funktionalität des Bits wird nur erreicht, wenn er optimal zum Schraubenprofil passt.
So muss anhand des verwendeten Schraubenkopfes das Profil des Bits angepasst werden. Ob
Kreuzschlitz-, Torx- oder herkömmliche Schlitzschraube - für jeden Schraubenkopf gibt es
den passenden Bit.
Neben dem Profil kommt es zusätzlich auf die Größe (in Millimetern) an. Nur wenn beide, Schraube
und Bit, gut aufeinander abgestimmt sind, findet die Kraftübertragung ohne Beschädigungen statt. Der
Spitzentyp des Bits muss also so genau wie möglich an die Schraube angepasst sein.
Gerade bei Einsätzen, bei denen die Bedingungen vorab nicht bekannt sind, empfehlen wir den Kauf
und die Verwendung von Bit-Sets. So gehen Sie definitiv auf Nummer sicher, das
richtige Werkzeug griffbereit zu haben.
Die Bitlänge
Um Schrauben zu versenken oder bestimmte Montagen mit tiefliegenden Verschraubungen durchführen
zu können, kann es nötig werden, besonders auf die Bitlänge zu achten. Um einen festen Anzug zu
erreichen, muss die Verschraubung bis zum absoluten Festpunkt durchgeführt werden. Mit einer
lockeren Verschraubung steigen Unfallrisiken und die gewünschten Konstruktionen verlieren ihre
Festigkeit.
Perfekte Verbindungen
Neben Bits finden Sie unter anderem bei uns Bohrmaschinen, Ringschlüssel, Druckluftwerkzeuge und
natürlich auch ein riesiges Sortiment an Schrauben. Sorgen Sie für
perfekte Aufnahmemöglichkeiten mit Gewindeschneidern und bringen Sie mit Hilfe von Dübeln
und Ankern den nötigen Halt ins Spiel.