Gebündelte Energie: Der Akku für das E-Bike
Ein guter
Akku für ein E-Bike erfüllt unterschiedliche Anforderungen. Dieser muss energiereich, robust und langlebig sein. Zudem sollte das Gewicht niedrig sein. Jedoch kann nicht eine Akkutechnologie alle Anforderungen erfüllen, insbesondere wenn noch wirtschaftliche Aspekte zu beachten sind. Am Markt finden Sie daher unterschiedliche Lösungen für die Energieversorgung des
E-Bikes. Nutzen können Sie die angebotenen Akkus als Reserve- bzw. Austauschakku oder als Ersatzteil. Damit dies gelingt, muss der gewählte Akku jedoch mit dem
Ladegerät und dem E-Bike kompatibel sein.
Wie langlebig ist ein Akku für das E-Bike?
Die Lebensdauer eines E-Bike Akkus hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen insbesondere die jeweilige Akkutechnologie sowie die Nutzungs- und Ladegewohnheiten. Im Allgemeinen sind jedoch mehrere Hundert Ladezyklen pro Geräteakku möglich. Manche Lithium-Ion-Akku lassen sich sogar bis zu 1000-mal aufladen.
Akkutypen für das E-Bike im Überblick
Nickel-Cadmium-Akku (NiCd)
Es handelt sich um eine alte und robuste Akkutechnologie. Durch die geringe Energiedichte ist diese nicht sehr günstig für E-Bikes. Bei größeren Elektrofahrzeugen kommt dieser Akkutyp jedoch zum Einsatz.
Nickel -Metallhydrid-Akkus (NiMH)
Dieser Akku-Typ verfügt über eine gute Energiedichte bei einem günstigen Preis. Anwendungsbereiche im E-Bike-Segment sind Langstrecken und Steigungsfahrten. Nachteil dieser Technologie ist vor allem die geringe Lebensdauer.
Lithium-Ion-Akku (Li-Ion)
Es handelt sich um eine vergleichsweise teure Technologie mit einer hohen Energiedichte, die deutlich über der von NiMH-Akkus liegt. Eine Herausforderung ist die Anforderung an die Ladesteuerung. Minuspunkt ist die Alterung des Akkus, die auch erfolgt, wenn der
Akku nicht genutzt wird.
Lithium-Ion-Polymer-Akku (Li-Ion-Poly)
Diese Akkutechnologie verfügt über ähnliche Eigenschaften wie die Lithium-Ion-Technologie. Ein Vorteil des Lithium-Ion-Polymer-Akku ist insbesondere die hohe Flexibilität bei den realisierbaren Bauformen.
Tipps zur Wahl eines E-Bike Akkus
- Achten Sie insbesondere beim Einsatz von Lithium-Ion auf den Einsatz eines geeigneten Ladegerätes. Es ist sehr ratsam, das vom Akkuhersteller mitgelieferte oder als kompatibel ausgewiesene Ladegerät einzusetzen.
- Wählen Sie für lange Einsatzzeiten einen Akku mit einer hohen Kapazität. Bedenken Sie dabei, dass mit der Kapazität des Akkus in der Regel auch das Gewicht steigt. Zudem sollten Sie für Akkus mit einer hohen Kapazität den Einsatz von Lithium-Ion-Akkutechnologien prüfen. Diese realisieren eine hohe Energiedichte.
- Wählen Sie einen Akku, der kompatibel mit Ihrem E-Bike ist. Neben dem Anschluss schließt dies auch die Spannung mit ein. So vermeiden Sie Inkompatibilitätsprobleme nach dem Kauf.
- Lagern Sie den Akku im Winter in frostsicheren und trockenen Bereichen. Damit schützen Sie oft die Lebensdauer und senken das Ausmaß der Selbstentladung.
- Sichern Sie den Akku am E-Bike. Damit senken Sie das Diebstahlrisiko. Einige Modelle verfügen über entsprechende Mechanismen. Alternativ ist es ratsam, den Akku zur Sicherung gegenüber Diebstahl beim Entfernen vom E-Bike mitzunehmen.