Das Evaluation-Board als Entwicklungstool
Das Evaluation-Board gehört zu den sogenannten Entwicklungswerkzeugen. Es dient dazu, programmierte
Mikrocontroller bzw. deren Funktion möglichst anwendungsnah zu testen und gegebenenfalls Änderungen und Anpassungen der Firmware und Hardware vornehmen zu können. Der Mikrocontroller wird dazu auf ein solches Board gesteckt und die Funktion der Firmware mit verschiedenen auf dem Board enthaltenen Komponenten getestet. Auf der Platine befinden sich mehrere Komponenten wie zum Beispiel Taster, ein Display sowie andere Ein- und Ausgabekomponenten. Ein Evaluation-Board stellt also quasi eine Entwicklungsumgebung bereit, die bei der Entwicklung von eigenen Schaltungen (
IC) mithilfe von Mikrocontrollern behilflich sein soll. Die einzelnen Komponenten auf diesem Board können in der Regel mithilfe von Jumpern oder Mikroschaltern auf den jeweiligen Mikrocontroller und dessen externe Beschaltung angepasst werden. Häufig werden diese Boards auch als Starterkits bezeichnet.
Ein Evaluation-Board gibt es für verschiedene Typen von Mikrocontrollern
Meistens sind solche Entwicklungsumgebungen für bestimmte Typen bzw. Typenreihen von Mikrocontrollern entwickelt worden. Die Hardware auf der Platine wurde dazu den entsprechenden Typ des Mikrocontrollers angepasst und ist für diesen ausgelegt. Werden elektronische Schaltungen für mehrere Hersteller von Mikrocontrollern entwickelt, müssen für die Mikrocontroller der einzelnen Hersteller in der Regel verschiedene Boards gekauft werden.
Die Entwicklungsumgebungen sind meistens erweiterbar
Natürlich stellt ein Entwickler für solche elektronischen Schaltungen bzw. deren Firmware unterschiedliche Anforderungen an eine solche Entwicklungsumgebung. Deshalb gibt es auch verschiedene und unterschiedlich ausgestattete Platinen. Die meisten dieser Platinen sind auch durch zusätzliche Komponenten der
Optoelektronik erweiterbar. So lassen sich zusätzliche Komponenten mit solchen Entwicklungsumgebungen kombinieren. Dazu gehören unterschiedliche Ein- und Ausgabekomponenten wie Tastaturen, Sensoren verschiedener Art oder
alphanumerische bzw.
grafische Displays.
Durch eine geschickte Kombination dieser verschiedenen Erweiterungen lassen sich die unterschiedlichsten Entwicklungsumgebungen zusammenstellen, die einen realitätsnahen Test der eingesetzten Mikrocontroller ermöglichen. Häufig lassen sich die Mikrocontroller auch direkt auf dem Evaluation-Board programmieren. Dazu steht eine Schnittstelle zum
Computer bereit sowie eine entsprechende Software, welche die direkte Programmierung des Mikrocontrollers auf der Platine ermöglicht. Für Entwickler von Schaltungen mit Mikrocontrollern stellt das Evaluation-Board somit ein unentbehrliches Werkzeug dar.