Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrradkorb

  Fahrradkorb  (15 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradkorb“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrradkorb"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Fahrradkorb
^

Mit dem Fahrradkorb Gepäck sicher transportieren

Für die kleinen Besorgungen des Alltags kann ein Fahrradkorb jedes Fahrrad zur umweltfreundlichen Alternative zum Auto werden lassen. Fahrradkörbe gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen und diese können auf dem Gepäckträger und/oder am Lenker befestigt werden. Je nach Ausführung und Hersteller werden die Körbe entweder fest montiert angeboten oder mit Befestigungslösungen, die es ermöglichen, den Korb ohne Werkzeug bequem abnehmen zu können. Als Alternative zum Fahrradkorb kann auch eine verschließbare Fahrradtasche auf dem Gepäckträger montiert werden.

Fahrradkörbe für die Montage am Lenker

Fahrradkörbe für den Lenker werden mit Schellen am Lenker befestigt. Bei abnehmbaren Körben wird die Trägerplatte am Lenker befestigt, der Korb dann mittels Ösen oder Clip-System daran befestigt. Nicht starre Montagevarianten ermöglichen das Mitführen des Korbes beim Einkaufen oder dem Abnehmen als Diebstahlschutz. Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zur Traglast des Herstellers des Korbes und des Fahrrades. Wollen Sie schwere Gegenstände wie z.B. Pakete befördern, dann bietet sich ein Lenkerkorb an, der zusätzlich an der Radaufnahme der Vorderachse oder, falls vorhanden, an den Schutzblechösen befestigt wird (ähnliche einem Gepäckträger für das Vorderrad). Diese zusätzliche Verstrebung ermöglicht den Transport von schwereren Gegenständen und verhindert ein Wackeln des Korbes, was die Lenkeigenschaften beeinträchtigen könnte.

Fahrradkörbe für die Montage auf dem Gepäckträger

Für die Montage eines Korbes auf dem Gepäckträger spricht grundsätzlich, dass das Mitführen von schweren Gegenständen das Fahrverhalten nicht in dem Maße beeinflusst, wie das Mitführen am Lenker. Die Montage des Korbes erfolgt entweder mit universell passenden Klemmlösungen, die für alle gängigen Gepäckträger passen oder mithilfe spezieller Lösungen. Diese Lösungen sehen die konkrete Verwendung einer bestimmten Gepäckträger/Korb Kombination vor und ermöglichen oft auch das werkzeuglose, bequeme Abnehmen des Korbes.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.