Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Fahrradzubehör  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Fahrradzubehör“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Fahrradzubehör
^

Dieses Fahrradzubehör ist wichtig

Zubehörteile am Fahrrad sind zur reinen Fortbewegung zwar meist entbehrlich, machen das Radfahren aber bequemer, sicherer und erweitern die praktische Anwendung.

Diebstahlsicherung: Sicher ist sicher

Fahrräder sind handliche Fahrzeuge. Leider auch für Diebe, die deshalb damit besonders leichtes Spiel haben. Die Diebstahlgefahr lässt sich nur mindern, indem man den Tätern das Wegnehmen möglichst durch ein Fahrradschloss erschwert. Kabel- und Kettenschlösser sind elastisch und lassen sich daher vielseitiger verwenden als Bügelschlösser. Dafür sind sie nicht so widerstandsfähig. Bügelschlösser aus gehärtetem Stahl und mit einem robusten Schloss sind nur schwer zu knacken. Eine Kombination aus Kabel- bzw. Kettenschloss und Bügelschloss ist besonders in diebstahlgefährdeten Gegenden empfehlenswert.

Bekleidung: Von Kopf bis Fuß

Je nach Jahreszeit und Witterung gehören Fahrradhelm, Fahrradhandschuhe und Regenponcho zur Standardausrüstung eines jeden Radfahrers. Der Helm ist ein wichtiger Kopfschutz, der den Radfahrer bei einem Sturz oder Aufprall vor Kopfverletzungen schützen soll. Es gibt drei Hauptbauarten Hard-, Micro- und Softshell-Helm, wobei die Prämisse gilt: leicht soll er sein.
Gute Fahrradhandschuhe sind ein Muss. Gepolsterte Handflächen und ein griffiges Material verbessern den Kontakt zum Lenker, das kräftige Gewebe schützt die Hände bei einem Sturz. Als Schutz gegen schlechtes Wetter ist der Regenponcho ideal. Wichtig dabei ist auch die Farbe. Gerade bei regnerischem Wetter sollten Regenponchos in Warnfarben getragen werden, denn es geht darum, rechtzeitig von anderen gesehen zu werden. 

Nützliche Zubehörteile, auf die man nicht verzichten sollte

Die Luftpumpe muss mit

Beim Neukauf einer Fahrrad-Luftpumpe muss man zunächst darauf achten, dass sie von der Länge her in den Rahmen des Fahrrads passt. Zudem ist wichtig, den passenden Anschluss zu wählen. Je nach Ventiltyp muss die Luftpumpe den geeigneten Ventilkopf haben. Die drei gängigen Fahrradventile sind:
  • Dunlopventile für klassische Fahrräder
  • Sclaverandventile für Hochdruckreifen von Rennrädern
  • Autoventile für Mountainbikes und Trekkingräder
Für den stationären Betrieb in der Fahrradwerkstatt oder zu Hause sind Standpumpen mit integriertem Manometer vorzuziehen. Damit können die Fahrradreifen schneller und leichter aufgepumpt werden.

Der Fahrradspiegel für gute Sicht nach hinten

Mit dem Fahrradspiegel lässt sich ununterbrochen der rückwertige Verkehr beobachten. Insbesondere in Verbindung mit Kindern erweist sich der Spiegel als nützlich. Erwachsene können auf diese Weise das hinterherfahrende Kind im Auge behalten, ebenso die Aktivitäten des Kindes im Kindersitz. Auch am Kinderfahrrad ist ein Spiegel sinnvoll. Wenn Kinder mal vorausfahren, schauen sie sich oftmals zu den Eltern um, was gefährliche Schlenker nach sich ziehen kann.

Kindersicherheit ist das A und O

Je nach Lage der Befestigung, Bauweise und Preis gibt es ein großes Angebot an Kindersitzen. Auf ihnen können Kinder bis sieben Jahre mitgenommen werden. Für Kinder bis 15 kg Körpergewicht dürfen Fahrrad-Kindersitze zwischen Lenker und Sattel oder vor dem Lenker befestigt werden. Für Kinder bis 22 kg ist eine Montage nur hinter dem Fahrer zulässig. Die meisten Kindersitze sind mit verstellbaren Fußstützen versehen, auf denen man die Füße des Kindes mit einem Riemen festschnallen kann. Damit wird verhindert, dass die Füße in die Speichen gelangen können.
Sehr kleine Kinder sollten unbedingt in einen Schalensitz gesetzt werden. So ist das Kleinkind in seiner ganzen Körperlänge, auch der Kopf, bei Stürzen gut geschützt. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Kindersitze mit einem Gurtsystem versehen sind.

Transport: Wohin mit dem Gepäck?

Gepäcktaschen

Bei den Fahrad-Gepäcktaschen ist ein stabiles und durchdachtes Aufhängesystem ebenso wichtig wie robuste Reißverschlüsse und strapazierfähige Gewebe. Viele Taschen bestehen aus wasserdichtem Material. Außerdem können sie schnell und sicher am Fahrrad befestigt werden. Empfehlenswert sind Kombitaschen, die durch Auswechseln des Rückteils zu einem Rucksack verwandelt werden können. Dabei dient die erste Rückwand zur Befestigung am Fahrrad. Darunter befinden sich Schultergurte, womit die Tasche zum Rucksack wird. 

Fahrradanhänger

Es gibt eine reiche Auswahl an Fahrradanhängern auf dem Markt. Dank ihres modernen und schicken Designs kann man sich damit ohne Weiteres in der Stadt blicken lassen. Viele Modelle sind zudem wahre Multitalente, die sich schnell dem aktuellen Verwendungszweck anpassen lassen. Nach dem Verwendungszweck unterscheidet man folgende Typen:
  • Kinderanhänger
  • Lastenanhänger
  • Hundeanhänger
  • Reiseanhänger
  • Einkaufanhänger
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.