Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrradschloss

  Fahrradschloss  (365 Angebote unter 28.290.574 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradschloss“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrradschloss"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrradschloss
^

Fahrradschlösser - immer gut gesichert

Ein gutes Schloss ist die beste Diebstahlsicherung. Alle Fahrradsicherungen gibt es mit drei unterschiedlichen Schließsystemen: Zahlen-, Zylinder- oder konventionelles Schlüsselschloss. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Schlössern: Ein- oder Anbauschlösser wie Rahmen- und Schwenkbügelschlösser, die fest mit dem Fahrrad verbunden sind, und separate Schlösser in Form der Kabel-, Ketten- und Bügelschlösser.

Die unterschiedlichen Fahrradschlösser im Vergleich

Rahmenschlösser

Rahmenschlösser dienen hauptsächlich dazu, die Laufräder vor Diebstahl zu schützen. Die Sicherung ist fest mit dem Rahmen verbunden. Allein eingesetzt können sie nur als Wegfahrsperre genutzt werden. Im geschlossenen Zustand umgreift das Rahmenschloss das Hinterrad und macht es dem Dieb damit unmöglich, sich schnell am fremden Fahrrad zu vergreifen. Er müsste es tragen oder mit einem Fahrzeug transportieren.

Schwenkbügelschlösser

Dieser Schlosstyp wird am Vorder- oder Hinterrad montiert. Ein gehärteter Stahlbügel wird in den Speichenraum hineingeklappt und auf der Gegenseite verriegelt. Bei den meisten Schwenkbügelschlössern kann der Schlüssel im offenen Zustand abgezogen werden. Für das Verriegeln ist er nicht erforderlich, dies geschieht einfach mit der Hand.

Kabelschlösser

Kabel- oder Spiralkabelschlösser sind nicht am Fahrrad befestigt und eignen sich für die Sicherung über kürzere Zeiträume, wie zum Beispiel beim Einkaufen. Kabelschlösser bestehen aus einem Drahtseil mit fest verbundenem Schloss. Oft sind die Drahtseile mit einer dünnen Kunststoffschicht überzogen. Besonders widerstandsfähig sind die Panzerkabel, deren Drahtseile zusätzlich durch starke Stahlringe geschützt sind. Je länger das Kabel ist, um so leichter fällt das Anschließen des Rades. Mit einem langen Spiralschloss wird es möglich, den Rahmen, zwei Fahrräder und Zusatzteile wie Fahrradsattel oder Fahrradgepäckträger an einem Mast anzuschließen.

Kettenschlösser

Der große Bruder des Kabelschlosses ist das Kettenschloss. Es ist eine anpassungsfähige Anschließmöglichkeit und beim Transport weniger sperrig als ein großes Drahtseilschloss. Allerdings wiegen Kettenschlösser, die nicht gleich beim leichtesten Aufbrechversuch nachgeben, wenigstens ein halbes Kilo, manche auch deutlich mehr.

Bügelschlösser

Den besten Schutz gewährleisten Bügelschlösser. Sie bestehen aus einem kräftigen, U-förmigen Metallbügel, mit einem massiven Schloss und einem Metallsteg. Diese Schlösser sind sehr stabil, aber leider nicht flexibel. Auf keinen Fall können Bügelschlösser mit einem Baum oder ähnlichem verbunden werden. Dies ist ein prinzipieller Nachteil, den man bei dieser Schlossart in Kauf nehmen muss.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.