Der Fassspannklauengreifer für das Heben von Fässern
Beim Verladen und Positionieren von Fässern ist es wichtig, über funktionales
Fasszubehör zu verfügen, mit dem man die
Fässer einfach, aber sicher bewegen kann. Ein sicherer Halt und auch eine ordentliche Kräfteverteilung sind dabei unverzichtbar. Fassspannklauengreifer sind bestens zum Heben von Fässern geeignet. Sie Greifen das Fass fest ohne es zu beschädigen und ermöglichen ein besonders sicheres und materialschonendes Anheben.
Die Klauen des Fassspannklauengreifers
Anders als bei Fassklammern und einfachen
Fassgreifern wird bei Fassspannklauengreifern meist auf ein 4-Punkt-Greifsystem zurückgegriffen. Die Spannklauengreifer werden mittig arretiert und bei stehenden Fässern um den Fassrand oder Deckel angesetzt. Bei liegenden Fässern kommen vorzugsweise
Fasszangengreifer zum Einsatz. Die Klauen müssen eine an den Fassdurchmesser angepasste Spannweite haben. Durch die 4 Auflagepunkte kann es nicht zum Wegrutschen des Fasses beim Transport kommen. Das Fass bleibt stabil in seiner Position hängen. Zudem wird die wirkende Kraft auf alle Punkte gleichermaßen verteilt.
Die Fassart
Damit Sie den passenden Fassspannklauengreifer auswählen können, ist es wichtig, welche Art von Fass gehoben werden soll. Deckelfässer aus Kunststoff, Rollenreifen- oder Sickenfässer und die vielgenutzten Stahlringfässer verlangen nach unterschiedlichen Klauengreifern. Die Klauen sind für jedes Fassmodell unterschiedlich ausgelegt und ermöglichen dadurch einen besonders sicheren und festen Halt.
Tragkraft
Der Einrastmechanismus kann nur im Rahmen der angegebenen Tragfähigkeit optimal wirken und einen sicheren Umschlag gewährleisten. Berücksichtigen Sie, dass bei der Tragkraft sowohl das Eigengewicht des Fasses und das Gewicht des Fassinhalts berücksichtigt werden muss. Auch das Fass muss letztlich über die ausreichende Stabilität verfügen, damit es nicht zu Unfällen beim Hebevorgang kommt. Der Fassspannklauengreifer bietet die Grundlage für das sichere Heben von Fässern. Für den vertikalen Hub sind zusätzliche Hebezeuge notwendig. Durch den Anbau von Gabeltaschen, kann auch der im Einsatz befindliche Gabelstapler mit seinen Zinken den nötigen Hub schaffen und ein gesondertes Hebezeug oder gar ein Kran werden abdingbar. Damit neben dem einfachen Aufsetzen des Klauengreifers auch ein anwenderfreundliches Lösen des Greifers vom Fass möglich wird, sollten Sie auf einfache Entriegelungsmechanismen setzen, die sich auch einhändig bedienen lassen.