Ein Fellwindschutz ermöglicht Außenaufnahmen mit Mikrofonen bei jedem Wetter
Mikrofone sind meist sehr Schlag- und geräuschempfindlich; selbst leichte Zugluft kann unangenehme Tonstörungen verursachen. Das liegt daran, dass Wind einen höheren Druck auf die Membran ausübt als Schall. Dadurch entstehen zu hohe Pegel im Bereich der tiefen Frequenzen, die das Mikrofon schlichtweg überfordern. Bei Außenaufnahmen wird deshalb generell ein Windschutz verwendet. Zwar sind einige Mikrofone aufgrund ihrer Charakteristik etwas unempfindlicher als andere, aber Tonaufnahmen bei starkem Wind und Sturm wären ohne Schutz vollkommen unverständlich im Ergebnis und würden höchstens zu Ohrenschmerzen der Tontechniker und Zuhörer führen. Um bei starkem Wind Aufnahmen durchführen zu können, hilft nur eines: Ein großer dicker Fellwindschutz - auch "Puschel" genannt - der meistens über den Korb gestülpt wird.
Der Mikrofonschutz für saubere Tonaufnahmen ohne Rauschen
Übersteuerungen, egal wovon sie verursacht wurden, lassen sich selbst mit der besten Technik schlecht korrigieren. Dieser flauschige Überzieher für das Mikro ist ein wahrer Segen und ermöglicht verständliche, saubere Aufnahmen der Nutzgeräusche beinahe ohne Verzerrungen. Das Fell lenkt die starken Luftströmungen ab und bricht den Wind, dadurch können die Turbulenzen nicht bis zur empfindlichen Membran durchdringen. Zwar hat das ebenfalls Auswirkungen auf die Tonqualität, da es die Höhen etwas abschwächt und der Klang ein wenig dumpf wirkt, aber der Fellwindschutz ist die beste und einzige Lösung. Auch bei leichtem Wind, der zwar ohne Mikrofon nicht hörbar ist, aber durch seine Intensität zu einer Übersteuerung führt, sollte er verwendet werden. Ein leichter
Überzug aus Schaumstoff ist nur bei windstillem Wetter für Außenaufnahmen ausreichend. Dieser kommt auch bei Tonaufnahmen im Innenbereich in der Nähe von Ventilatoren und Gebläsen zum Einsatz. Werden in Mikrofone in Innenbereichen eingesetzt, empfiehlt sich ein sogenannter
Mikrofon-Popschutz, der beispielsweise am Stativ befestigt werden kann und somit Popgeräusche beim Einsprechen oder Einsingen ins das Gerät verhindert.