Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Flaschenbürste

  Flaschenbürste  (231 Angebote unter 28.290.578 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flaschenbürste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Flaschenbürste"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Flaschenbürste
^

Die Flaschenbürste als Laborbedarf oder die Lebensmittelindustrie

Um Flaschen, wie beispielsweise Trinkflaschen oder Kolben, Thermoskannen und andere Behälter zu säubern, ist eine Flaschenbürste eine optimale Lösung für das Labor und andere Bereiche. Sogar als Barartikel können Flaschenbürsten genutzt werden. Mit wenigen Handgriffen lassen sich modellabhängig leichte bis starke Verschmutzungen auf einfache Art und Weise lösen und beseitigen. Des Weiteren ist die Flaschenbürste auch als Haustier-Bedarf unverzichtbar, um die Kaninchentränke bzw. Nippeltrinkflasche zu reinigen.

Durchmesser und Auswahlkriterien

Bei der Auswahl von Flaschenbürsten sollte auf den Durchmesser geachtet werden. Sehr schmale Varianten eignen sich optimal als Laborbürsten, um im Durchmesser gering gehaltene Glasbauelemente oder auch anderes Zubehör aus dem Medizinbedarf professionell und hygienisch zu reinigen. Ganz feine Bürsten erweisen sich zudem bei der Reinigung von Pipetten als Pipettenbürste als vorteilhaft.

Für breitere Flaschen, Gläser und Kannen kann die Flaschenbürste als Lebensmittelbürste zum Einsatz kommen. So lässt sich mithilfe der praktischen Bürste ausführungsabhängig auch die Milchflasche von Verschmutzungen befreien, falls die Milchflaschenbürste nicht zur Verfügung steht.

Bezüglich der Materialauswahl ist langlebiger Kunststoff empfehlenswert. Aufgrund des höheren Druckes, der beim Säubern aufgewendet werden kann, lassen sich grobe Verunreinigungen problemlos beseitigen. Ergonomische Griffe erleichtern die Arbeit und beugen Ermüdungserscheinungen in Händen und Armen vor. Auch Modelle mit einem Stiel aus Draht sind äußerst praktisch, da sie entsprechend der Flaschenform gebogen werden können, um auch schwer erreichbare Stellen von Schmutz zu befreien.

Der Bürstenkopf, Borsten und weitere Spezifikationen

Für Isolierkannen oder sensible Oberflächen sollten Flaschenbürsten mit einem oberflächenschonenden Schaumstoffkopf gewählt werden. Sind am Boden von Flaschen Schmutzablagerungen vorzufinden, sollte darauf Wert gelegt werden, dass der Bürstenkopf mit einem Pinsel versehen ist oder aber die Borsten den Stiel ummanteln. Naturborsten bewähren sich bei der Reinigung schließlich ebenso, wie Varianten mit Borsten aus Kunststoff. Ist zudem noch ein Loch im Stiel vorhanden, kann die Bürste einfach aufgehängt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.