Lebensmittelbürsten - Perfekt für die Reinigung im Lebensmittelbereich
Lebensmittelbürsten bestehen ebenso wie andere
Bürsten aus einem Grundkörper, welcher je nach Modell aus Kunststoff, Metall oder aus Holz besteht. Je nach Einsatzgebiet ist am Grundkörper ein entsprechender Bürstenaufsatz angebracht, dessen Fasern aus Naturmaterial oder aus synthetischem Material gefertigt sind.
Der Unterschied zu anderen Bürsten
Lebensmittelbürsten werden vorrangig in der Gastronomie oder in der Lebensmittelindustrie verwendet. Aber auch in der heimischen Küche kommen die Bürsten zum Einsatz, wie zum Beispiel die
Flaschenbürste und die
Tüllenbürste. Zudem müssen Bürsten für den Lebensmittelbereich besonderen Anforderungen gerecht werden. Die Bürsten sollten vorwiegend aus Kunststoffmaterialien gefertigt sein, da sich Kunststoff besser und vor allem hygienischer reinigen lässt als Naturfasern.
Die verschiedenen Bürstenarten und ihre Verwendung
Die
Backofenbürste verfügt über einen etwas länger gehaltenen Stiel und über eine Schabekante. Der Stiel ist in der Regel aus Edelstahl gefertigt, sodass er auch größeren Belastungen standhält und nicht zerbricht. Die Bürste eignet sich sowohl für die Reinigung eines Backofens als auch für die Reinigung eines Pizzaofens.
Die
Flaschenbürste kommt auch im heimischen Haushalt zum Einsatz und ermöglicht es Ihnen, selbst etwas engere Gefäße oder Flaschen, wie zum Beispiel Babyflaschen zu reinigen. Diese Bürsten verfügen je nach Modell über einen etwa 40 bis 70 cm langen Stiel, an dem sich ein Kunststofffaseraufsatz befindet.
Gemüsebürsten sparen Ihnen viel Zeit, denn dank ihrer Beschaffenheit können Sie Gemüse zügig und einfach reinigen. Bei dieser Bürstenart liegen die Unterschiede vor allem in der Größe und der Form, welche Sie entsprechend für die jeweilige Gemüseart auswählen können. Wenn Sie viel Gemüse bürsten müssen, sollten Sie auf Gemüsebürsten zurückgreifen, die ergonomisch geformt sind und so besser in der Hand liegen. Die Bürsten haben in der Regel Borsten, die die empfindlichen Lebensmittel beim Reinigen nicht zerstören.
Wenn Sie Ihren Grill von Rost oder groben Verschmutzungen befreien möchten, dann sollten Sie auf eine
Grillbürste zurückgreifen. Diese verfügen - je nach Ausführung - über einen kurzen oder langen Stiel und sind in verschiedenen Formen erhältlich. Grillbürsten mit einem langen Stiel haben den Vorteil, dass Sie so auch etwas schwer erreichbare Stellen säubern können.
Speziell für die Reinigung von Kannen sind sogenannte
Kannenbürsten erhältlich. Diese verfügen über einen langen Stiel, welcher mit einem Schaumstoffkopf versehen ist. Dieser hat den Vorteil, dass Sie selbst empfindliche Kannen reinigen können, ohne diese zu zerstören oder zu zerkratzen.
Speziell in großen Küchen oder in der Lebensmittelindustrie kommen
Kesselbürsten zum Einsatz. Diese Bürsten bestehen in der Regel aus einem Grundkörper mit Kunststofffasern, der einfach und bequem an einem Stiel angebracht werden kann. So sind Sie in der Lage, selbst große Tanks und Kesser optimal zu reinigen.