Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Flexible Rohrleitung

  Flexible Rohrleitung  (338 Angebote unter 28.872.795 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flexible Rohrleitung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Flexible Rohrleitung"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Flexible Rohrleitung
^

Das Flexrohr für eine flexible Verbindung

Das Flexrohr zeichnet sich unter den Rohren dadurch aus, dass es zwei Punkte verbinden kann, die nicht gegenüber liegen, weil es so flexibel ist, dass es sich mehr oder minder ohne viel Aufwand biegen lässt.
Flexrohre sind vielfach verwendbar,
  • als Aluflexrohr bzw. Luftschlauch in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, in der Kfz-Technik als Verbinder für Auspuffanlagen, um Vibrationen aufzufangen oder
  • als Kunststoffrohr in der Bürotechnik zum Sammeln von Kabeln, in Abflusssystemen der Sanitärtechnik und ebenfalls als Luftrohre in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

Die Ausführungen von Flexrohren

Die Rohre sind entweder ähnlich einem Gartenschlauch aus einfachem PVC geformt oder bestehen aus einem dünnen Kunststoff, oft Polypropylen oder PP, der von außen durch eine gedehnte Spirale gestützt wird ähnlich wie bei einem Brauseschlauch bzw. auch durch eine weitere flexible Ummantelung isoliert ist. Andere Rohre haben im Innenraum eine Röhre aus Metall, wobei hier entweder Metallstreifen verwoben sind oder eine Spirale gebildet wurde. Am häufigsten wird hier Aluminium als leichtes Metall genutzt. Besteht das ganze Rohr aus Aluminium, ist es oft ziehharmonikamäßig gefaltet. Manche Flexrohre laufen in einem Trichter aus und besitzen zusätzlich ein Sieb, und sind damit für Autos mit Katalysator geeignet, weil sie öl- und säurebeständig sind.

Die Druckbeständigkeit

Die Druckbeständigkeit besagt, welchen Leitungsdruck das Flexrohr in einem System maximal verträgt, ohne beschädigt zu werden. Die Angabe erfolgt in der Einheit Bar. Kunststoffrohre haben eine niedrigere Druckbeständigkeit als Modelle, die aus Metall bestehen und dicht verarbeitet sind.

Die Hochtemperaturbeständigkeit eines Flexrohres

Diese Angabe ist nicht genormt, weshalb man meistens auf den Temperaturbereich achten muss. Werden etwa HT-Rohre als sog. Hochtemperatur-Rohre in der Haustechnik im Bereich Sanitär und Abwasser durch Flexrohre verbunden, ist eine Temperaturbeständigkeit von 95 Grad Celsius erforderlich. Im Bereich Photovoltaik treten bei Rohren noch höhere Temperaturen auf: so wird je nach Medium im Spitzenbereich der Zu- und Ableitungsrohre Temperaturen von 160 Grad Celsius gemessen. Angegeben wird häufig der Innendurchmesser des Flexrohres in Zentimeter und die Länge in gestauchten und gestreckten Zustand bzw. als Ring aufgewickelt in Metern. Sehr kurze Flexrohre sind oft Rohrverbinder.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.