Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Frankieretikett

  Frankieretikett  (91 Angebote unter 29.242.271 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Frankieretikett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Frankieretikett"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Frankieretikett
^

Frankieretiketten für eine ordnungsgemäße Frankierung

Falls Sie häufig Post versenden und auch öfter größere Poststücke haben, dann sind Frankieretiketten von großem Vorteil. Diese Etiketten sind in verschiedenen Formaten erhältlich, je nach Verwendungsart. In Verbindung mit Frankiermaschinen lassen sich diese Etiketten effektiv einsetzen, sorgen für einen schnelleren Arbeitsablauf und helfen dabei, Zeit und Geld einzusparen.

Wann werden Frankieretiketten verwendet?

Frankieretiketten dienen dazu, Briefe, Päckchen und andere Postsendungen ordnungsgemäß zu frankieren. Um den Ablauf zu beschleunigen und die Arbeit beim Postamt zu verringern, greift man auf so genannte Frankiermaschinen zurück. Damit können Sie Ihre Postsendungen abstempeln, ohne dafür eine Briefmarke verwenden zu müssen. Ein normaler Brief zum Beispiel wird durch die Maschine gezogen und wird dabei automatisch abgestempelt.
Durch die manuelle Einstelloption ist es möglich, alle benötigten Frankierungen vorzunehmen, auch die von Päckchen und größeren Paketen. Da Sendungen mit solchen Größen nicht durch die Frankiermaschinen passen, verwendet man Frankieretiketten. Diese passen wiederum durch die Maschine und können mit der nötigen Frankierung versehen werden. Anschließend werden die Büroetiketten auf die Postsendung geklebt und im Postamt aufgegeben oder von der Post direkt abgeholt. Dies erspart eine Menge Zeit und somit auch Geld.
Auch bei normalen Briefen eignen sich die Frankieretiketten hervorragend. Bei Mailings können sie zum Beispiel nacheinander durch die Frankiermaschine hindurchgelassen werden, um somit automatisch frankiert zu werden. Danach müssen die Etiketten nur noch auf die einzelnen Briefumschläge geklebt werden und das Mailing ist sendungsbereit. Selbst Einzelsendungen können mit Frankieretiketten viel schneller abgewickelt werden, da ein Suchen der geeigneten Briefmarke wegfällt. Der benötigte Frankierwert wird einfach in die Maschine eingegeben und gestempelt. Dadurch müssen sie nicht extra zur Post, um Briefmarken zu besorgen, sondern stempeln ganz selbstständig Ihre Sendungen ab.

Die Eigenschaften der Frankieretiketten

Da die Frankieretiketten mit Farbe bestempelt werden, müssen sie eine dementsprechende Schutzbeschichtung aufweisen, damit die Stempelfarbe sofort antrocknen kann und nicht verwischt wird. Die Frankierung muss immerhin lange halten, damit die Sendung auch ordnungsgemäß ankommt. Eine wasserfeste Eigenschaft ist dabei ebenso wichtig, da Postsendungen bei der Auslieferung nicht selten widrigen Witterungsverhältnissen wie Regen ausgesetzt sind.
Auch der Kleber spielt dabei eine wichtige Rolle. Da die Frankieretiketten selbstklebend sind und nicht wie einige Briefmarken vorher angefeuchtet werden müssen, eignen sie sich hervorragend für ein effektives Arbeiten. Jedoch muss der Kleber auch den Anforderungen entsprechen und die Frankieretiketten sicher an der Sendung halten.
Die Frankieretiketten sind der ideale Ersatz für normale Briefmarken. Musste man bei handelsüblichen Briefmarken immer bereits vorgedruckte Wertzeichen kaufen, ist man mit Frankieretiketten absolut unabhängig. Da sich bei den Frankiermaschinen alle Werte eingeben lassen, die gerade benötigt werden, zahlt man auch nur das, was wirklich versendet wurde. Ein Anhäufen ungebrauchter Briefmarken und deren Verlust, fällt dadurch nahezu weg. Bei Bedarf werden einfach Frankierungen gestempelt und auf die Sendung geklebt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.