Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fugenabzieher

  Fugenabzieher  (99 Angebote unter 28.791.761 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fugenabzieher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fugenabzieher"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fugenabzieher
^

Silikonspachtel sorgen für saubere Silikonfugen in einem Zug

Durch den Einsatz eines Silikonspachtels kann in einem Arbeitsgang und mit einem Zug eine saubere Fuge erstellt werden. Nach dem Auftragen von flexiblen Fugenmassen wie Silikon oder Acryl wird mit leichtem Druck mit dem Silikonspachtel die überschüssige Fugenmasse abgezogen. Dadurch entsteht eine saubere und glatte Fuge, die perfekt angepasst ist. Zusätzlich vermeiden Sie das Abkleben der Arbeitsbereiche.

Fugenform

Wichtig ist, dass Sie zur gewünschten Fugenform den passend geformten Spachtel wählen. Dies ist besonders für die Breite und die Winkel, die durch die flexiblen Dichtstoffe verschlossen werden, wichtig. Günstig sind Silikonspachtel, die über verschiedene Seitenformungen verfügen und sich somit weit gefächert einsetzen lassen. Spezielle Formen ermöglichen ein individuelles Gestalten der Fugen. Einfache Spachtel ermöglichen ein formschlüssiges Abziehen des überflüssig aufgetragenen Dichtstoffes, für abgesenkte oder überstehende Verfugungen sind angepasste Formgebungen erforderlich.

Glätten mit dem Silikonspachtel

Damit Sie mit dem Silikonspachtel nicht nur Fugen sauber abziehen sondern auch kleine Silikonflächen glätten können, ist auf einen flachen und gerade gerichteten Bereich beim Silikonspachtel zu achten. Wichtig ist, dass die Fläche für einen Abzug in einem Arbeitsgang ausreicht, um das Entstehen von Absätzen in der Fugenmasse zu vermeiden.

Dichtmassenaufnahme

Um den passenden Silikonspachtel auszuwählen, ist es ebenso wichtig zu prüfen, welche Dichtstoffmassen aufgenommen werden müssen. Dabei kommt es einmal auf eine ausreichende und doch sparsame Auftragung der Dichtmasse an, andererseits auch auf die Fugenlänge die in einem Zug bearbeitet werden muss. Durch Silikonspachtel, die eine hohe Aufnahmekapazität von Abzugmasse aufweisen, ist es möglich, ohne ein zwischenzeitliches Säubern des Spachtels lange Fugen sauber abzuziehen. Besonders empfehlenswert sind hier Silikonspachtel, die so gestaltet sind, dass sie sich auf ein Behältnis aufstecken lassen und die abgezogene Masse sauber abführen. Besonders vorteilhaft sind Kartuschenaufsätze, die einfach auf eine leere Silikonkartusche aufgesetzt werden können, dadurch ist gleichzeitig eine saubere Entsorgung des überschüssigen Materials möglich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.