Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fußballtore hudora
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fußballtor

  fussballtor  (269 Angebote unter 29.329.676 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „fussballtor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema fussballtor
^

Fußballtor für Halle und Platz, für Training und Wettkampf

Das Fußballtor ist nach dem Ball zweifellos das wichtigste Sportgerät beim Fußballspiel. Selbst ein effektives Training ist nur möglich, wenn sich die Spielsituation möglichst realistisch darstellt und ein Fußballtor verfügbar ist.
Fußballtor für das Hallentraining und Hallen-Fußballspiele
Die Spielsituation eines Fußballspiels in der Halle ist eine andere als auf dem Fußballplatz. Das Spielfeld und die Tore sind deutlich kleiner und der Untergrund  reagiert. Hallenfußball-Tore sind zwischen drei und fünf Meter breit und zwei Meter hoch. Sie wurden für den Hallenfußball, der sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit erfreut, speziell entwickelt und sind mit einer Bodenbefestigung für die Halle oder einem rutschfesten Rahmen versehen. Das Tor für den Hallenfußball besteht aus runden Aluminium-Profilen. Die meisten Modelle sind mit aufklappbaren Seitenteilen ausgestattet.

Das Fußballtor für den Platz folgt genormten Maßen

Die Maße für ein Fußballtor, das auf dem Fußballplatz aufgestellt wird, sind in den Regeln des Weltfußballverbandes festgelegt. Danach beträgt die innere Breite 7,32 Meter und die Höhe 2,44 Meter bis zur Unterkante der Latte. Diese ungeraden Maße haben ihren Ursprung in dem internationalen Charakter der Regel, die ein Maß von acht Feet und acht Yards vorgibt. Auch bezüglich der Stärke der Pfosten und der Latte gibt es eine Maßvorgabe. Sie dürfen höchstens zwölf Zentimeter stark und müssen von demselben Format sein.

Das Fußballtor aus Holz oder Aluminium

In den Anfangszeiten des Fußballspiels und bis in die 1960er Jahre hinein wurden die Rahmen, also die Pfosten und Querlatten der Fußballtore, aus Holz hergestellt und waren quadratisch oder rechteckig. Schließlich zogen als erstes in den Profifußball Tore aus stabilem und leichtem Aluminium-Rohr ein. Mittllerweile ist Aluminium in fast allen Fällen das Material für das Fußballtor. Die Regeln des Weltfußballverbandes schreiben darüber hinaus vor, dass der Rahmen eines Wettkampftores weiß sein muss. Seit 1891 ist das Fußballtor mit einem Fußballnetz bespannt. Das Tornetz wird an den Pfosten der Querlatte und auf dem Boden befestigt und muss nach den FIFA-Regeln so gespannt sein, dass es den Torwart nicht in seiner Bewegungsfreiheit behindert. Die Tore der Bundesliga-Stadien in Deutschland verfügen über eine freie Netzaufhängung, die nicht direkt mit dem Tor verbunden, sondern an Stahlstangen unmittelbar hinter dem Tor befestigt ist. Fußballtore auf Hobby-Sportplätzen sind mit einer Bügelaufhängung ausgestattet.

Fußballtor für Hobby- und Vereinsplätze

Auf einem Hobby-Fußballplatz bestimmt der Besitzer die Maße der Tore. Ein einfaches Fußballtor für den Hobby-Bedarf erfüllt in der Regel den Zweck. Vereinsplätze hingegen sind wettkampfgerecht mit Toren entsprechend den FIFA-Regeln ausgestattet. Jugendtore und Trainingstore sind deutlich kleiner als das reguläre Fußballtor für den Wettkampf.
Diese Produkte dürften Sie in diesem Zusammenhang auch interessieren wie z. B. Torgewichte oder Torverankerung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.