Lagern Sie Ihre Gasflaschen richtig
Gasflaschen sind mit Gasen gefüllte Behälter. Um ausreichende
Mengen des Gases in die Gasflaschen zu bekommen, stehen diese Behältnisse unter hohem
Druck. Die meisten Gase sind brennbar und explosiv, deshalb müssen diese Flaschen richtig gelagert werden.
Ob Sie die Gasflaschen zur industriellen Fertigung, zum Schweißen oder einfach nur zum Verkauf
lagern wollen, ist dabei nicht relevant. Ob Acetylen- oder Propangasflasche, ein Gasflaschenlager
ist der richtige Ort, um die Flaschen sicher und ordnungsgemäß aufzubewahren.
Dies sollten Sie nicht nur wegen den vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen tun, sondern auch,
um sich und andere vor Schaden zu bewahren.
Der richtige Umgang mit Gasflaschen
Gase zur technischen Verwendung werden meist in Gasflaschen angeliefert.
Der Druck in solchen Flaschen kann bis zu 300 bar betragen.
Gasflaschen können auch in direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.
Der dabei entstehende Zusatzdruck macht intakten Flaschen nichts aus.
Beachten Sie beim Transport und bei der Lagerung allerdings ein paar wichtige Grundregeln:
- Gasflaschen dürfen nicht geworfen werden.
- Sie dürfen nicht gewaltsam geöffnet werden.
- Man sollte es vermeiden, sie mit offenen Flammen zu berühren.
- Gasflaschen sollen nicht gefettet oder geölt werden.
- Sichern Sie Gasflaschen gegen Umfallen.
- Kennzeichnen Sie defekte Gasflaschen sofort für alle gut sichtbar.
Regeln zum Lagern von Gasflaschen
Gasflaschenlager stellen den richtigen Platz für Gasflaschen, die auf ihren
Einsatz oder ihren Verkauf warten, dar.
Stellen Sie die Gasflaschen aufrecht, flüssige Gase dürfen auf keinen Fall liegend gelagert werden.
Die Gasflaschen müssen gegen Umfallen gesichert werden. Achten Sie darauf,
dass die Schutzkappe auf nicht genutzten Gasflaschen über dem Ventil verbleibt.
Bauliche Bedingungen
Hier kommt das Gasflaschenlager ins Spiel. Da Sie bei der Lagerung von Gasflaschen
besondere bauliche Voraussetzungen erfüllen müssen, ist ein extra
Gasflaschenlager die beste und günstigste Alternative zu teuren Um- und Ausbauten.
Gasflaschen dürfen nicht in Arbeits-, Keller- und Treppenräumen, engen Durchgängen,
Garagen und Rettungswegen gelagert werden.
Zusätzlich ist darauf zu achten, dass keine brennbaren Materialien in der Nähe von
Gasflaschen aufbewahrt werden.
Hier könnte man sicher noch die eine oder andere Gelegenheit in der eigenen Firma finden,
um die Gasflaschen nach den gesetzlichen Vorschriften unterzubringen,
aber die Bedingungen sind noch umfassender und erstrecken sich auf besondere
bauliche Anforderungen.
In einem Gebäude oder einem Raum, in dem Gasflaschen gelagert werden, muss eine
ausreichende Belüftung gewährleistet sein. Wollen Sie brennbare Gase lagern, bedarf es
noch mehr. An elektrische Anlagen werden zusätzliche Anforderungen gestellt
und sie müssten umrüsten.
Das alles bleibt Ihnen erspart, wenn Sie sich gleich für ein Gasflaschenlager entscheiden.
So gehen sie sicher, dass Sie allen Anforderungen gerecht werden und brauchen sich nur
noch um die Beschaffung zu kümmern.
Wichtige Kaufkriterien
Gesetzliche Richtilinien
Achten Sie darauf, dass die Gasflaschenlager einem TRG entsprechen und zwar dem
zu Ihrer Lagerweise und Ihrem Lagerumfang passenden.
TRG steht für Technische Regel Druckgase. Setzen Sie sich insbesondere mit dem
TRG 280 auseinander, dann kann kaum noch etwas schief gehen.
Da das Gasflaschenlager ein Ort ist, an dem ständig volle Gasbehälter gelagert
werden oder leere Gasbehälter auf ihren Abtransport warten,
ist besondere Vorsicht geboten.
Eine weitere wichtige Bestimmung ist die Betriebs- und Arbeitsstättenverordnung,
die Sie beachten sollten.
Material und Kapazität
Achten Sie darauf, dass das Material, aus dem das Lager besteht, so robust wie möglich ist.
So hat Vandalismus keine Chance.
Gerade um Unbefugten das Betreten schwer zu machen, muss das Lager abschließbar sein.
Die Fläche, auf der das Gasflaschenlager später stehen soll, muss ausgemessen werden
und der Sicherheitsabstand, der zu angrenzenden Gebäuden einzuhalten ist, ist mit
einzukalkulieren, um die Größe des späteren Gasflaschenlagers zu bestimmen.
Bedenken Sie, wie hoch die Kapazität des Gasflaschenlagers sein soll.
Wie viele Flaschen, von welcher Größenordnung sollen später sicher verwahrt werden?
Drinnen oder draußen?
Wird das Lager später im Freien oder in einem Raum errichtet?
Für die freie Lagerung empfehlen sich Gasflaschencontainer oder Gasflaschengitterboxen.
Für den Innenbereich kommen Gasflaschenschränke in Frage.
Bei Gasflaschenschränken achten Sie darauf, dass eine gewisse Feuerfestigkeit gegeben ist.
Im Unfallfall kann das Leben retten.
Unterschied Gasflaschencontainer oder Gasflaschendepot
Im Unterschied zum Container sind
Gasflaschendepots Modelle, die meist aus einem Gitter bestehen und z. B. am Boden offen sind.
Diese einfache Variante ermöglicht Ihnen
die Sichtkontrolle, ohne das Depot öffnen zu müssen.
Gasflaschencontainer dagegegen sind geschlossen und umschließen das Gefahrgut.
So sind Ihre Gasflaschen vor der Witterung, neugierigen Blicken
und anderen äußeren Einflussfaktoren geschützt. Für welche Variante Sie sich entscheiden,
hängt also von Ihnen ab.
Sicherer Stand der Gasflasche
Ist die Befestigung der Gasflaschen in dem von Ihnen gewählten Lager möglich? Ein
Umkippen der Flaschen ist zu vermeiden und deshalb gilt es gleich von Anfang an,
auf entsprechende Halterungen zu achten. Nützlich ist es,
wenn Sie die Halterungen individuell anbringen und je nach Größe der Gasflasche
verstellen können.
Aspekt Tür
Wie weit lassen sich die Türen öffnen und wie groß ist der Durchgangsweg?
Eine Gasflasche kann mitunter sehr schwer werden und wenn sie auf einer
Stahlflaschenpalette
angeliefert wird, ist ein maschinelles Abladen und Einlagern sicher lukrativ. Stellen Sie sicher,
das der Hubwagen auch durch die Tür passt, so dass Sie keine bösen Überraschungen erleben.
Ein sicherer Verschluss durch Abschließbarkeit sorgt für die nötige Sicherheit.
Brandschutz und betriebliche Sicherheit
Wichtig ist auch, dass Sie das Gasflaschenlager kennzeichnen. Bringen sie ein Warnschild an, um darauf aufmerksam zu machen,
dass hier eine Gefahr besteht. Mit einer solchen Sicherheitskennzeichnung
entspricht Ihre Firma den Unfallverhütungsvorschriften.
Achten Sie auch auf einen geeigneten Feuerlöscher, er muss im Ernstfall immer griffbereit sein.
Benutzen Sie zum Transport der Gasflaschen immer einen Gasflaschenwagen, so sind die Gasflaschen optimal gegen Umkippen gesichert,
ein leichter und sicherer Transport ist somit gewährleistet.