Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: contacto gewürzkasten, kesper gewürzkasten
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gewürzkasten

  Gewürzkasten  (13 Angebote unter 28.178.793 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewürzkasten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gewürzkasten"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Gewürzkasten
^

Die Gewürz-Box – nicht nur in der Küche ein praktischer Helfer

Die Gewürz-Box eignet sich für zahlreiche Kräuter und Gewürze, die stets für Küche und Service zum Würzen und Verfeinern jeglicher Speisen griffbereit sein sollten. So lassen sich darin optimal trockene Gewürze wie Salz oder Pfeffer lagern oder modellabhängig auch während des Catering oder auf dem Buffet präsentieren. Aber auch frische Zutaten (Chili, Paprika, Petersilie) finden darin einen guten Platz und lassen sich leicht mit dem entsprechenden Besteck entnehmen.

Für jeden Bedarf die richtige Gewürz-Box – Modelle Vorteile

Je nach Bedarf können Gewürz-Boxen ausführungsabhängig beispielsweise als spezieller Buffetartikel auf dem Tisch oder der Buffetanlage platziert werden, sodass sich der Gast selbst von den Gewürzmischungen, Universal-Würzmitteln oder anderen Verfeinerungszutaten bedienen kann.

Speziell eine Gewürz-Box, die über mehrere Einlegefächer verfügt, ermöglicht die Unterbringung von diversen unterschiedlichen Kräutermischungen, die voneinander getrennt aufbewahrt werden sollen. Ebenso eignet sich die Gewürz-Box auch als Barartikel für Zitronenscheiben, Limettenscheiben, Oliven, Kirschen und vieles mehr, womit das Cocktailglas bestückt wird. Weitere Varianten des Behältnisses können zusätzlich auch unter den Schalen mit Eis versehen werden, um eine längere Frische der Zutaten zu gewährleisten.
Ist der spezielle Gewürzbehälter zudem noch mit einem Deckel ausgestattet, bleibt der Inhalt des Weiteren noch länger frisch. Zudem schützt ein Deckel im Außenbereich vor Ungeziefer. Transparente Deckel erweisen sich diesbezüglich als vorteilhaft, um den Inhalt auf den ersten Blick erkennen zu können.

Robuster Kunststoff bewährt sich schließlich bei der Materialwahl, da er sich zügig reinigen lässt und lebensmittelneutral ist. Gleichermaßen sind auch schwerere Modelle aus Edelstahl empfehlenswert, die sich ebenso gekonnt in die Gastronomie-Ausstattung einfügen. Sowohl Kunststoff als auch Edelstahl können zudem im Gefrierschrank oder auch Kühlschrank aufbewahrt werden, wenn der Inhalt nicht komplett aufgebraucht wurde. Speziell bei einem geringen Platzangebot sind Gewürz-Boxen anzuraten, die sich an der Wand montieren lassen. Diverse Einschubfächer garantieren daraufhin die einfache Entnahme des Inhalts oder das Befüllen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.