![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Grobstrickhandschuh"Überbegriffe |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Grobstrickhandschuh | | ![](/p.gif) | Strickhandschuhe schützen und unterstützen
Handschuhe sind nicht nur ein modisches Winteraccessoire, sondern sie finden vor allem im Rahmen vom Arbeitsschutz stets ihren Einsatz. Strickhandschuhe erscheinen auf den ersten Blick zwar nicht als ideale Schutzhandschuhe am Arbeitsplatz, bei genauerer Betrachtung aber haben sie auch hier zahlreiche sinnvolle Einsatzbereiche. Strickhandschuhe werden vor allem zum Produktschutz in der Automobilindustrie, Verpackungsindustrie, Lebensmittelindustrie, im Glaserhandwerk, im metallverarbeitenden Gewerbe und im High-Tech- sowie Reinraumbereich eingesetzt. Strickhandschuhe für die berufliche Verwendung entsprechen meist der Arbeitsschutznorm EN 388.
Zum Schutz der Hände
Im beruflichen Alltag sind Strickhandschuhe aufgrund ihrer Passform und des vorhandenen Tastgefühls in vielen Bereichen ideal. Strickhandschuhe sind elastisch und passen sich den Händen daher bei jeder Bewegung an. Die Griffigkeit erhält das Tastgefühl, auch wenn kleine Gegenstände und Werkstücke gegriffen und bearbeitet werden müssen.
Moderne Strickhandschuhe für die Arbeitswelt werden aus Spezialgarnen hergestellt und können zusätzlich beschichtet und damit flüssigkeitsabweisend sein. Sie können aus Kevlar, Baumwolle oder Polyester-Baumwollgemischen bestehen. Kälteschutzhandschuhe sind mit einem isolierenden Innenfutter ausgestattet und mit einer Außenbeschichtung aus Latex.
Wärmeschutzhandschuhe für die Arbeit in der Küche oder Backstube bestehen aus Hohlkernfasern für einen bestmöglichen Wärmeschutz. Diese Fasern sind ausdrücklich für die Verwendung im Lebensmittelbereich genehmigt. Andere Modelle sind schnittfest und daher ideal zum Schutz vor scharfkantigen Gegenständen. Ein wesentlicher Vorteil der meisten Strickhandschuhe ist, dass sie ohne Naht gefertigt wurden, was das Tragegefühl verbessert und ihren Einsatzbereich erweitert. Sie wirken dadurch wie eine zweite Haut.
Sollen mit den Handschuhen Produkte und Materialien vor elektrostatischen Auf- und Entladungen geschützt werden, ist auf spezielle ESD-Handschuhe zurückzugreifen.
Materialien schützen
Strickhandschuhe dienen nicht nur als Schutz der Hände vor Kälte, Hitze und Verletzungen, sondern sie können auch empfindliche Werkstoffe und Fertigprodukte vor den Händen, insbesondere vor Fingerabdrücken, schützen. Strickhandschuhe aus feiner Baumwolle sind notwendig, um empfindliche Materialien zu bearbeiten, zum Beispiel im optischen Gewerbe oder in der Feinmechanik, beim Umgang mit empfindlichen Metallen, Edelsteinen oder Glas. Aufgrund des dünnen und feinen Materials eignen sich Baumwoll-Strickhandschuhe auch als Unterhandschuhe und schützen so die Hände vor möglichen Reizungen oder Allergien durch grobe Arbeits- oder Schutzhandschuhe.
Zusätzliche Noppen
Neben ihrer schützenden Eigenschaft für Hände und Produkte können Strickhandschuhe zusätzlich mit Gummi- oder PVC-Noppen ausgestattet sein – entweder einseitig auf der Handinnenfläche oder beidseitig, also zusätzlich auch auf den Handaußenseiten. Die sogenannten Grip-Handschuhe sind damit rutschfest und unterstützen bei der Bearbeitung glatter und rutschiger Oberflächen und erhöhen die Griffigkeit bei mechanischen Arbeiten, Verpackung oder Instandhaltung.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |