Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gummiband schwarz
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gummiband

  Gummiband  (864 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gummiband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gummiband"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   58   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gummiband
^

Gummiringe – für flexibles Zusammenhalten

Gummiringe werden in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Sie halten auf günstige Art und Weise die verschiedensten Gegenstände zusammen. Ob in Industrie, Handwerk, im Büro oder im Modellbau - in fast jedem Bereich können sich Gummiringe nützlich machen. Genau aus diesem Grund ist es auch für Sie ratsam, sich mit ihnen auszustatten.

Zusammenhalt ist wichtig

Gummiringe können schnell und einfach um Gegenstände herum gelegt werden und halten diese zusammen. Es entsteht eine flexible Verbindung. Durch die Dehnbarkeit der Gummibänder wird es möglich, eine mehr oder weniger feste Verbindung zu erzielen. Je nach Anspruch kann der Gummiring ein- oder mehrfach um das zusammen zu haltende Gebinde gelegt werden. Durch mehrfaches Umlegen erhöht sich die Stabilität. Egal, ob die verschiedensten Produkte für den Transport zusammengehalten werden oder aber Stifte nicht lose im Rollcontainer hin- und herrollen sollen - Gummiringe in den unterschiedlichen Ausführungen sind überall schnell anwendbar.

Spurlos entfernbar

Dadurch, dass die Gummiringe nur um die Gegenstände gelegt werden und sich durch ihre Spannkraft festziehen, können sie auch einfach wieder entfernt werden. Durch einfaches Abziehen oder durch Aufschneiden wird der Zusammenhalt wieder gelöst. Gummiringe können auch mehrfach verwendet werden, das spart Kosten. Es bleiben keine Rückstände auf der Oberfläche der zusammengehaltenen Gegenstände zurück und auch ein mühsames Entfernen von Klebebandresten unterbleibt.

Vibrationshemmung

Um Bauteile so zu befestigen, dass Schwingungen ausgeglichen werden können und trotzdem der nötige Halt entsteht, werden ebenfalls Gummiringe und -bänder eingesetzt. Elektronische Bauteile können so im Gehäuse flexibel und doch fest gelagert werden. Erschütterungen und Vibrationen werden abgefangen, der Gummiring nimmt die Bewegung auf und sorgt dafür, dass das Bauteil geschont wird. Zusätzlich werden entstehende Geräusche vermindert. Durch das Verwenden von Gummiringen in der Befestigung können Schäden durch Reißen oder Brechen vermieden werden. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass er auch über die passende Spannkraft verfügt, um einen stabilen Halt zu erzeugen.

Antriebstechnik

Gummiringe werden zudem als Antrieb genutzt und können im Notfall auch als Ersatzteil für kleinere Antriebe genutzt werden. Sie können durch die Flexibilität und Dehnbarkeit hervorragend eingesetzt werden, wenn es um die Übertragung von Drehbewegungen geht. Vor allem bei kleineren Anwendungen können einfache Gummiringe hervorragend an Antriebselementen und Riementrieben eingesetzt werden. Im Modellbau, in Elektrogeräten oder im industriellen Bereich werden sie zur Bewegungsübertragung genutzt. Es ist wichtig, dass die auf den Gummiring wirkende Last nicht zu groß ist. Der Ring ist zwar flexibel, aber bei zu starkem Ziehen oder Belasten kann es schnell zum Reißen kommen. Achten Sie also darauf, wie es um die Stabilität und die Spannkraft des Gummibandes bestellt ist.
Eine hohe Spannkraft ist auch ausschlaggebend für die Lebensdauer, da mit längerer Laufzeit ein Ausleiern des Gummis und somit ein Verlust dieser Spannkraft einhergeht. Der Gummiring verliert an Festigkeit und liegt dann nicht mehr genau an. Ein Überrutschen oder Schlingern des Antriebes ist die Folge. Die Kraft und Bewegungsübertragung funktioniert dann nicht mehr richtig.

Material

Aus Naturkautschuk bestehende Gummiringe sind deutlich belastbarer als die synthetisch hergestellten Kollegen. Sie sind strapazierfähiger und reißfester. Gummiringe aus Naturkautschuk sind die beste Wahl. Durch die hohe Flexibilität des Materials ist gewährleistet, dass die Gummiringe bei der Anwendung in die Ursprungsform zurückkehren.
Niedrige Temperaturen können das Material spröde machen. Genauso ist beim Einsatz im industriellen und chemischen Bereich darauf zu achten, dass Schmierstoffe und Chemikalien das Material angreifen und weniger haltbar machen. Die Eigenschaften wie Spannkraft und Elastizität können ganz oder zumindest teilweise verloren gehen.

Größe und Breite

Gummiringe werden in unterschiedlichen Größen angeboten. Der Durchmesser wird in Millimetern angegeben. Die Angabe entspricht dem ungedehnten Gummiring. Die Schnittbreite sagt aus, wie breit der Gummiring ist. Je breiter, desto größer ist die Stabilität und die Spannkraft. Mit der Spannkraft erhöht sich ebenfalls die notwendige Kraftaufwendung, um den Gummiring zu dehnen.

ESD

Achten Sie besonders in Bereichen, in denen es darauf ankommt, dass keine elektrostatischen Felder entstehen und es zu keinen unkontrollierten Entladungen von Energie kommt, Gummiringe zu verwenden, die mit ESD gekennzeichnet sind. So wird auch bei Reibung vermieden, dass sich elektrische Felder und elektrostatische Ladungen aufbauen können. Die Sicherheit in Ihrem Unternehmen wird durch den Einsatz solcher Gummiringe nicht beeinträchtigt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.