Hand-Spindelmäher sind umweltfreundlich und ermöglichen ein sauberes Schnittbild
Hand-Spindelmäher werden vollständig von Hand betrieben. Sie benötigen weder Elektrizität noch Treibstoff, die einzige Energiequelle ist die Muskelkraft. Durch kräftiges Vor- und Zurückbewegen des
Rasenmähers werden die Messer in Bewegung versetzt und schneiden sogar hohes Gras präzise. Diese Mäher setzt man gerne für kleinere Grünstreifen ein, die relativ schnell zu mähen sind oder verwinkelte, schwer zugängliche Stellen. Sie entwickeln kaum Geräusche und durch den Verzicht auf Treibstoff sind die Handmäher absolut umweltfreundlich. Für große Flächen wäre allerdings doch ein enormer Kraftaufwand nötig, um sie vollständig zu mähen. Auch der Zeitfaktor ist dabei nicht zu unterschätzen, weshalb für größere Bereiche fast nur Benzinrasenmäher verwendet werden. Auch
Elektrorasenmäher kommen dabei zum Einsatz.
Die Vorteile eines Hand-Spindelmähers
Diese geräuschlosen handlichen Geräte haben erstaunlich viele Vorteile gegenüber ihren motorisierten Kollegen. Aufgrund des Aufbaus und der Anordnung der Messer werden die Grashalme mit einem Spindelmäher sehr weit unten abgeschnitten, dadurch kappen die Messer auch kleine Seitentriebe und der Rasen wächst sehr dicht nach. Die Schnitthöhe lässt sich sogar bei einigen Geräten auf verschiedene Höhen einstellen. Im Gegensatz zu Mähern mit Sicheln, welche die Grashalme häufig abhacken, schneiden die Spindelmäher sie sauber durch. Dadurch fransen die Halme nicht aus und das Gras sieht gesund, grün und ordentlich aus.
Leicht zu reinigen und ohne großen Wartungsaufwand
Weitere Vorteile sind die leichte Handhabung, einfache Pflege und die geringen Kosten der Hand-Spindelmäher. Sie können ganz leicht und schnell gereinigt werden und benötigen keine aufwendige Wartung. Bei Bedarf lassen sich die
Schneidemesser an einigen Modellen austauschen und der Mäher kann für viele Jahre ausgezeichnete Arbeit leisten. Der benötigte Kraftaufwand ist bei den jeweiligen Modellen sehr unterschiedlich. Viele moderne Handmäher sind mittlerweile mit einer berührungslosen Schneidetechnik ausgestattet, wodurch sie sich sehr leicht schieben lassen. Für mehr Zeitersparnis sind passend dazu spezielle
Grasfangkörbe erhältlich, die einfach hinten auf den Mäher gesetzt werden. Somit ist es nicht mehr nötig, das Schnittgut unter großem Arbeitsaufwand vom Rasen zu entfernen. Die Spindelmäher gibt es in verschiedenen Ausführungen, wobei sich die meisten Modelle in der Anzahl und Breite der Messer unterscheiden.