Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Handsäge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Handsäge“
Überbegriffe
Bohrsäge
zum Sägen von Öffnungen z. B. in Holz oder Gips, ganz ohne Vorbohren, mit spiralförmiger Raspelschneide.
Bügelsäge
diese Säge besteht aus einem u-förmigem Bügel, in dem ein Sägeblatt gespannt ist, das durch eine Spannhebel eingestellt werden kann.
Dämmstoffsäge
Drahtsäge
eine sehr leichte Säge, ideal für unterwegs, spiralverzahnter Draht, an dessen Ende sich zwei Ringe befinden.
Dübelsäge
so schneiden Sie Dübel oder Nägel bündig ab, ohne die Oberfläche zu beschädigen, dünnes Sägeblatt elastisch mit ungeschränkter Zahnung.
Feinsäge
zum Schneiden dünner Bretter oder Ablängen von Leisten, rechteckiges Sägeblatt mit Rückenschiene, Heft gekröpft oder gerade.
Fuchsschwanz
die Universalsäge für schnelle und grobe Schnitte mit kurzem, aber breitem Sägeblatt, zum Ablängen und Zuschneiden von Brettern oder Gipsbeton.
Furniersäge
um Sägefurniere herzustellen. Verschiedene Varianten sind möglich z. B deutsche oder japanische Furniersäge sowie Fein-Furniersäge.
Gasbetonsäge
Die Gasbetonsäge ist ein praktisches Werkzeug für Bau-, Umbau- und Renovierungsarbeiten.
Gehrungssäge
um Gehrungen zu schneiden, exakte Winkel oder Schnitte möglich.
Siehe auch Kapp- und Gehrungssäge
Gestellsäge
auch Absatzsäge genannt, besteht aus zwei Sägearmen, einer Draht- oder Hanfbespannung und einem Steg aus Holz.
Gipskartonsäge
um Löcher für Steckdosen in Gipskartonplatten zu sägen, scharfe Spitze erleichtert das Eindringen.
Japansäge
auf Zug arbeitende Säge mit sehr dünnem Sägeblatt für feine Schnitte bei geringem Krafteinsatz. Sägeblätter ein- oder doppelseitig verzahnt.
Klappsäge
handliche Säge u. a. für Arbeiten in Gärten, Tischlereien oder im Freizeitbereich. Kann nach Gebrauch zusammengeklappt werden.
Laubsäge
zum Schneiden von dünnen Voll- und Sperrholzplatten und feinen Muster. Besteht aus u-förmigem Bügel, Holzgriff und zwei Schraubklemmen.
Metallsäge
zum Sägen und Ablängen von metallischen Werkstücken geeignet. Sägeblatt ist feiner gezahnt als andere Sägeblätter.
Rückensäge
besonders für feine Schnitte geeignet. Säge hat ein rechteckiges Sägeblatt und ist durch den Rücken versteift.
Stichsäge
Taschenhandsäge
handliche Säge mit Metallsägeblatt für Holz, Kunststoff oder Metall. Modelle mit festem oder verstellbarem Griff möglich.
Zugsäge
verschiedene Modelle möglich siehe z. B. Japansäge oder Variante, an dessen beiden Enden sich jeweils ein Griff befindet.
Kabelmantelsäge
Astsäge
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Handsäge
^

Sägen Sie ohne Strom und mit eigener Muskelkraft

Die Säge zählt zu einem wichtigen Werkzeug jedes Handwerkers oder Hobbybastlers, schließlich sollen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff oder Naturstein geteilt oder eingekerbt werden. Es ist ein spanabhebendes Trennverfahren. Das heißt, beim Sägen dringen die Sägezähne des Sägeblattes in den zu bearbeitenden Werkstoff ein. Dadurch werden dünne Späne in Form von Sägespänen abgetragen und man erhält eine Rille (auch Nut genannt) bzw. eine Trennfuge entsteht.

Sägen per Hand oder Maschine

Eine Säge wird entweder per Hand oder maschinell betrieben. Die maschinell betriebenen Modelle unterscheidet man noch in Akkusägen, Druckluftsägen, Elektro-Sägen und kraftstoffbetriebenen Sägen. Während bei einer Kreissäge die Sägezähne kontinuierlich bewegt werden, findet beim Arbeiten mit einem Fuchsschwanz, der mit der Hand bewegt wird, eine diskontinuierliche – nicht fließende – Bewegung statt. Um zu verhindern, dass sich die Säge beim Schnitt im Holz festklemmt, muss der Sägeschnitt breiter sein als das Sägeblatt. Ein geschränktes Sägeblatt bietet diese Möglichkeit. Dabei sind die Zähne des Sägeblatts gegeneinander verschränkt – das bedeutet abwechselnd nach rechts und links gebogen.
Bei den Handsägen unterscheidet man u. a. Sägen mit einem gespannten (z. B. Laubsäge) oder ungespannten Sägeblatt wie die Japansäge. Vorteil dieser manuellen Sägen - Sie können immer und überall arbeiten. Sie sind unabhängig vom Strom, benötigen  keine Akkus, sind mobil und auch die geringe Lärmbelastung spricht für diese Geräte. Allerdings müssen Sie im Gegensatz zu Elektro-Sägen Ihre Muskelkraft einsetzen. Dafür können Sie aber sicherer arbeiten und sägen auch an schwer zugänglichen Stellen, wo ein kabelgebundes Gerät passen müsste.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.