Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: handyhalter motorrad
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Handyhalter

  Handyhalter  (4.161 Angebote unter 30.847.722 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handyhalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handyhalter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   278   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handyhalter
^

Handyhalter – für ein sicheres Telefonieren während der Fahrt

Handyhalter werden im Kfz-Bereich und im Outdoor-Betrieb verwendet. Beim Betrieb von Fahrzeugen oder Fahrrädern ist das Telefonieren per Gesetz verboten. Um trotzdem nicht von der Welt abgeschnitten zu sein, empfiehlt sich der sichere Betrieb mit Hilfe einer Handyhalterung. Ob als festverbautes Kfz-Komplettsystem oder einfache Haltevorrichtung – für fast jedes Fahrzeug ist eine nachträgliche Ein- oder Anbauvariante erhältlich.

Welche Möglichkeiten gibt es bei den Handyhaltern?

Das Kfz-Gerätehaltersystem

Handyhalter gibt es als Kfz-Gerätehaltersystem. Erhältlich sind fahrzeug- und gerätespezifische Halter. Für Mobiltelefone gibt es  passende Displayhalterung. Individuelle Lösungen ergänzen Halterungen beispielsweise für Navigationsgeräte, MP3-Player oder PDAs. Welcher Halter für Ihr Handymodell geeignet ist, entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung. Dazu passend ist für die jeweilige Automarke oft ein Basissystem vorhanden. Der Einbau ist oft simpel und ohne Werkstatt durchführbar.

Die Passivhalter

Passivhalter sind die einfache, schnelle und unkomplizierte Lösung, allerdings bieten sie meist keine zusätzlichen Features. Der Handyhalter wird oft über ein Saugnapfsystem, selten auch Schrauben, im Autoinneren befestigt. Das Handy, das Navigationsgerät oder der MP3-Player können dann mit dem System verbunden werden und der Passivhalter hält die Geräte sicher während der gesamten Fahrt.
Dieses System ist auch für Fahrräder erhältlich und wird meist am Lenker montiert. Dafür ist weder eine Verkabelung noch eine externe Stromversorgung nötig. Über die integrierte Freisprecheinrichtung, also dem Handylautsprecher, kann der Benutzer kommunizieren.

Der Active Cradle Handyhalter

Ein Active Cradle-Halter nutzt Ihr Autoradio zur Signalverstärkung. Das mobile Gerät wird in die Haltevorrichtung arretiert und der Haltearm ist gleichzeitig mit dem Radio gekoppelt. Das Telefon gibt nun die Sprachausgabe an Ihr Autosystem weiter. Der Vorteil liegt auf der Hand: Eine klare und deutliche Stimmausgabe anstatt der winzigen Handylautsprecher. Sie können selbst bei hohen Geschwindigkeiten und starken Nebengeräuschen Ihren Gesprächspartner perfekt verstehen. Zusätzliche Funksysteme zur Kommunikation mit der boardeigenen Bluetooth-Steuerung ist bei einigen Modellen zusätzlich als Option erhältlich.

Worauf Sie bei Handyhaltern achten sollten?

  • Achten Sie auf eine einfache Bedienung während der Fahrt, das heißt, ist alles gut erreichbar?
  • Je nach System muss eine sicherer Ein- und Anbau gewährleistet sein. Es sollten keine Kabel herumliegen, welche eventuell zu Behinderungen während der Fahrt führen könnten.
  • Der Handyhalter sollte eine gute Sprachqualität gewährleisten.
  • Ihr Handy, PDA, Navigationssystem etc. muss gut und fest an der Haltevorrichtung angebracht werden, nur so ist während der Fahrt eine optimale Sprachqualität und Bedienbarkeit gegeben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.