Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Herren Fahrrad

  Herren Fahrrad  (0 Angebote unter 28.112.676 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Herren Fahrrad"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Herren Fahrrad
^

Herrenfahrrad für Vermietung und Transport

Das Herrenfahrrad ist die ursprünglichste Form des noch heute verwendeten Zweirads. Aufgrund seiner Rahmenkonstruktion mit dem hoch angebrachten Oberrohr als Mittelstange wird dieser Fahrradtyp hauptsächlich von Herren gefahren, kann allerdings auch von Frauen genutzt werden.

Das Herrenfahrrad und verschiedene Fahrradtypen

Die Auswahl an unterschiedlichen Fahrradtypen ist sehr groß. Ein Herrenfahrrad kann ein Alltagsrad in Form eines Touren- oder Trekkingrads sein, ein Mountainbike, Hollandrad oder ein Rennrad. Charakteristisch für das Herrenrad ist in jeder Bauweise der Fahrradrahmen mit der hohen Querstange. Im Gegensatz dazu verfügen Damenräder über einen niedrigen Einstieg. Herrenfahrräder für den Kurierdienst sind besonders robuste und dennoch leichte Modelle auf der Grundlage des City- und Rennrads mit Naben- oder Kettenschaltung. Sie unterliegen einer großen Beanspruchung und sind daher mit hochwertigen Elementen ausgestattet. Typische Transportfahrräder für die Auslieferung von Waren und größeren Postsendungen werden aus einem stabilen Stahlrohrrahmen hergestellt und verfügen über besondere Lastenträger und Transportkörbe oberhalb des Hinterrades und vor dem Lenker.

Die Bauweise

Neben dem Rahmen in Form zweier miteinander verbundener Rauten sind die Rahmenhöhe und der Durchmesser der Räder weitere typische Merkmale für das Herrenrad. In der Regel sind Fahrräder für Herren mit Rädern ausgestattet, deren Durchmesser rund 70 cm (knapp 28 Zoll) beträgt. Mountain Bikes verfügen meist aufgrund der besseren Handhabung über Rahmen mit Durchmessern von rund 66 cm. Die Rahmenhöhe eines typischen Herrenrads beträgt meist 55 und 65 Zentimeter. Hier sollte die richtige Höhe je nach Körpergröße des Nutzers gewählt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.