Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Hitzeschutzhandschuh

  Hitzeschutzhandschuh  (867 Angebote unter 28.274.234 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hitzeschutzhandschuh“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   58   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hitzeschutzhandschuh
^

Hitzeschutzhandschuhe - damit holen Sie die Kohlen aus dem Feuer

In vielen Bereichen des Handwerks und der Industrie muss trotz hoher Temperaturen immer wieder per Hand vom Mitarbeiter in den Produktionsprozess eingegriffen werden. Sei es im Bäckereihandwerk, in Räuchereien oder gar in der Glas- und Keramikindustrie oder der Gießerei, selbst beim Einsatz der Feuerwehr werden Hitzeschutzhandschuhe als Hitzeblocker benötigt. Hohen Temperaturen zum Trotz bieten richtig gewählte Hitzeschutzhandschuhe kurzfristig einen ausreichenden Schutz gegen Kontakt- und Strahlungswärme.

Verbrennungen – nein, danke

In der DIN EN 407 sind die Leistungsanforderungen an einen Hitzeschutzhandschuh festgeschrieben, Sie sollten ausschließlich nach dieser Norm geprüfte Handschuhe erwerben, um sicher sein zu können, dass die entstehenden thermischen Risiken ausreichend abgedeckt werden. Hierbei kommt es auf die einzelnen Beständigkeiten gegenüber Wärme und Hitzequellen an. Berücksichtigen Sie das mögliche Risiko und wählen Sie passend zu Ihrer Risikogruppe aus, um einen zu geringen Schutz oder einen überteuerten Hitzeschutz auszuschließen.

Hochgesteckte Ansprüche an Hitzeschutzhandschuhe

Damit die Hitzehandschuhe in ausreichendem Maß schützen, ist auf die festgelegten sechs Leistungsindikatoren zu achten. Sie sind jeweils mit einer Leistungsstufe beziffert, die aussagt, in welchem Umfang der Schutz aufrecht erhalten und wie die Haut vor der jeweils entstehenden thermischen Belastung geschützt und abgeschirmt wird. Die Leistungslevel werden mit den Kennziffern 0 bis 4 angegeben, hierbei gilt: Je höher, umso intensiver ist die Schutzwirkung.

Alle guten Dinge sind sechs

Bei thermischen Schutzhandschuhen, die gegen Einwirkungen von Hitze und Feuer schützen, kommen folgende sechs Prüfindikatoren zum Tragen:
  • Das Brennverhalten gibt Aufschluss darüber, wie lange ein geprüfter Handschuh nach Entfernen der Brandquelle noch weiter durchbrennt.
  • Die Kontaktwärme, die entsteht, wenn Hitzequellen direkt berührt werden, dürfen bei Temperaturen zwischen 100 und 500 Grad Celsius für mindestens 15 Sekunden beim Anwender keine Schmerzen verursachen. Dies ist die Mindestanforderung. Höhere Temperaturen und längere Kontaktzeiten erhöhen das Schutzlevel.
  • Die Konvektionshitzefestigkeit gibt zeitlich Aufschluss darüber, wie lange der Hitzeschutzhandschuh die Wärmeübertragung auf die Haut verzögert.
  • Auch bei der Strahlungswärme, die von vielen Gegenständen ausgeht, kommt es auf die Übertragungsdauer an. Es stellt sich also die Frage, wie lange kann der Hitzehandschuh diese Übertragung verhindern.
  • Bei Spritzern von Flüssigmetall ist es erforderlich zu ermitteln, wie groß die Menge des auftreffenden Metalls sein darf, um den Handschuh auf eine vorgegebene Temperatur aufzuheizen.
  • Trifft ein großvolumiger Flüssigkeitsspritzer aus Metall auf, muss sicher gestellt werden, das dieser durch seine hohe Wärmeenergie den Handschuh nicht durchbricht und Schäden an der Haut verursacht.
Bringen Sie Ihren Bedarf auf den Punkt, denn nicht überall sind alle Gefahren in gleichem Maß vorhanden. Durch eine perfekte Anpassung an die Leistungslevel und den Temperaturbereich kann der Hitzeschutzhandschuh Ihren Mitarbeiter optimal schützen.
Weitere Möglichkeiten zum Schutz vor Hitze wie z. B. Hitzeschutzfauster oder Hitzeschutzjacke finden Sie unter Hitzeschutzbekleidung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.