| | | | Übersicht | "Holzschutzfarbe"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 14,86* pro 750 Milliliter |
| |
|
|
ab € 3,16* pro Stück |
| |
|
GORI - PPG Coatings 440590 |
ab € 12,46* pro 75 Zentiliter |
| |
LUCITE Wetterschutzfarbe plus WEIß - 1 Liter (2 Angebote) LUCITE Wetterschutzfarbe plus Weiß - 1 Liter Verwendungszweck Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, wetterbeständiger Schutzanstrich für alle begrenzt maßhaltigen Holzbauteile wie Dachuntersichte... |
|
ab € 10,44* pro Liter |
| |
|
Paul Jansen Metallwarenfabrik 28-850-AL2 |
ab € 20,54* pro 75 Zentiliter |
| |
LUCITE Wetterschutzfarbe plus WEIß - 12 Liter (2 Angebote) LUCITE Wetterschutzfarbe plus Weiß - 12 Liter Verwendungszweck Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, wetterbeständiger Schutzanstrich für alle begrenzt maßhaltigen Holzbauteile wie Dachuntersicht... |
|
ab € 125,03* pro 12 Liter |
| |
LUCITE Wetterschutzfarbe plus WEIß - 2,5 Liter (2 Angebote) LUCITE Wetterschutzfarbe plus Weiß; - 2,5 Liter Verwendungszweck Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, wetterbeständiger Schutzanstrich für alle begrenzt maßhaltigen Holzbauteile wie Dachuntersic... |
|
ab € 25,95* pro 250 Zentiliter |
| |
|
|
ab € 2,28* pro 10 Meter |
| |
Homematic IP Funk Fenster-Drehgriffkontakt HmIP-SRH (10 Angebote) Homematic IP Funk Fenster-Drehgriffkontakt HmIP-SRH Homematic IP Fenstergriffsensor Erkennt die Fensterposition über die Stellung des Griffs Einfache Montage Inkl. Batterien Erkennt und signalisier... |
|
ab € 46,25* pro Stück |
| |
Wetterschutzfarbe 2,5 l, weiß (9 Angebote) Wetterschutzfarbe • Schnell trocknender Holzanstrich mit hoher Deckkraft, geeignet für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich (z. B. Holzgiebel, Holzzäune, Holzverkleidungen und Blockhäuser) • Seid... |
|
ab € 21,69* pro 2,5 Liter |
| |
|
Roland Meinl Musikinstrumente 02045 |
ab € 6,79* pro Stück |
| |
Wetterschutzfarbe 2,5l, anthrazitgrau (6 Angebote) Wetterschutzfarbe • Schnell trocknender Holzanstrich mit hoher Deckkraft, geeignet für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich (z. B. Holzgiebel, Holzzäune, Holzverkleidungen und Blockhäuser) • Seid... |
|
ab € 21,57* pro 2,5 Liter |
| |
Bio Möbel- und Spielzeugfarbe (1 Angebot) Bio Möbel- und Spielzeugfarbe Die Bio Möbel- und Spielzeugfarbe sorgt für dauerhaften Schutz aller Holzmöbel im Innenbereich (z. B. Fenster, Türen, Fachwerk oder Spielzeug). Sie ist sehr feuchtigke... |
|
ab € 11,51* pro Stück |
| |
Smart Home Tür-/Fensterkontakt (mit App-Funktion) (11 Angebote) Der Funk-Tür-/Fensterkontakt in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die... |
|
ab € 19,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,64* pro 250 Milliliter |
| |
Weitere Informationen zum Thema Holzschutzfarbe | | | Holzschutzfarbe verlängert die Lebenszeit von Holz
Holzschutzfarbe wird in der Regel nur im Außenbereich verwendet als Oberflächenschutz. Je nach Produkt verhindert Holzschutzfarbe den Befall des Holzes mit Schimmelpilzen und anderen Schädlingen. Schimmelpilze wie Penicilien oder Aspergillen finden auf feuchtem Holz einen idealen Nährboden. Auch andere Pilze wie beispielsweise der so genannte Hausschwamm können sich in feuchtem Holz ansiedeln und zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Ein weiterer Holzschädling ist der Holzwurm. Auch ohne Schädlingsbefall neigt Holz mit der Zeit im Freien zur Verwitterung. Eine gute Holzschutzfarbe schützt Holz vor Schädlings- und Schimmelbefall sowie vor Verwitterung. Die Lebenszeit von Holz wird dadurch erheblich verbessert.
Die unterschiedlichen Holzschutz-Produkte
Im Handel ist eine Vielzahl unterschiedlicher Holzschutzmittel erhältlich. Die Hauptwirkstoffe bilden in der Regel verschiedene Antifungizide, also Mittel zur Schimmelpilzbekämpfung, wie beispielsweise Benzalkoniumchlorid, zinnorganische Verbindungen, Dichlofluanid, Furmecyclox oder verschiedene Salze der Borsäure. Darüber hinaus können Holzschutzmittel Insektenvernichtungsmittel enthalten sowie Chlor und verschiedenen Ammoniumverbindungen. Bevorzugt werden heutzutage Wirkstoffe eingesetzt, die besonders umweltverträglich und gesundheitlich unbedenklich sind.
Die einzelnen Produkte unterscheiden sich auch in der Konzentration der zugesetzten Holzschutzstoffe. Grundsätzlich ist zwischen normaler Holzschutzfarbe und den Isolier- oder Sperranstrichen zu unterscheiden. Darüber hinaus gibt es auch einige Produkte für den Innenbereich sowie pigmentierte Decklacke, die ebenfalls einen Anteil Holzschutzmittel enthalten.
Holzschutz- oder Wetterschutzfarbe
Holzschutzfarbe wird häufig auch als Wetterschutzfarbe bezeichnet. Da es auch für andere Materialien, wie beispielsweise Metall, spezielle Wetterschutzfarben gibt, ist diese Bezeichnung nicht immer eindeutig. Produkte, die als „Wetterschutzfarbe“ bezeichnet werden, enthalten meistens deutlich höhere Wirkstoffkonzentrationen als einfache Holzschutzfarbe.
Holzschutzfarbe ist in der Regel wasserlöslich und dringt tief in das Holz ein. Sie wird je nach Bedarf auf das unbehandelte Holz oder auch im Anschluss an eine entsprechende Grundierung aufgetragen. Nach fachgerechter Anwendung und der Einhaltung der vom Hersteller angegebenen Trockenzeit kann das Holz auf Wunsch zusätzlich mit einem geeigneten farbigen oder farblosen Lack gestrichen werden. Holzschutzfarbe ist farblos oder pigmentiert erhältlich.
Isoliergrund oder Sperrgrund für Holz
Neben den verschiedenen Holzschutzfarben werden im Handel Produkte zur Holzbehandlung angeboten, die als Sperrgrundierung, Sperrgrund oder Isoliergrundierung bezeichnet werden. Diese Produkte werden auf das unbehandelte Holz als Grundierung aufgetragen. Solche Isolierprodukte bilden einen Isolierfilm im Holz und verhindern das Durchschlagen von färbenden Verschmutzungen wie Ruß, Nikotin oder Rost im nachfolgenden Anstrich. Nachdem die Grundierung getrocknet ist, kann zusätzlich eine Wetterschutzfarbe oder ein Acryllack aufgetragen werden. Bei den Produkten sind bezüglich der Verwendung die Herstellerangaben zu beachten. Nicht jede Holzgrundierung kann unter jedem beliebigen Deckanstrich verwendet werden. Die einzelnen Produkte sollten möglichst aufeinander abgestimmt sein.
Hinweise zur Verwendung von Holzschutzfarbe
- Holzschutzmittel können gesundheitsschädigende und umweltbelastende Substanzen enthalten. Dies gilt insbesondere für Produkte, welche Benzalkonium, PCP (heute nicht mehr zugelassen), Dichlofluanid, Furmecyclox sowie Chlor und so genannte quarternäre Ammoniumverbindungen enthalten. Wasserlösliche Produkte auf der Basis von Borsalzen gelten hingegen als weitestgehend unbedenklich.
- Heutzutage bieten viele Hersteller Holzschutzfarben an, die als besonders umweltfreundlich und schadstoffarm gekennzeichnet sind. Diese Produkte sollten wenn möglich bevorzugt werden. Grundsätzlich dürfen Holzschutzfarben nicht im Innenbereich angewendet werden, es sei denn, das Produkt ist ausdrücklich für die Anwendung in geschlossenen Räumen empfohlen.
- Im Außenbereich kann der Anstrich mit Holzschutzfarbe von Zeit zu Zeit (je nach Bedarf alle zwei bis fünf Jahre) erneuert werden.
|
|
| | | |