Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Holzschutzlasur

  Holzschutzlasur  (782 Angebote unter 28.871.680 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Holzschutzlasur“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Holzschutzlasur"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Holzschutzlasur
^

Lasur – der veredelnde Holzschutz

Holz ist nicht nur ein allgegenwärtiger, sondern auch besonders dekorativer Baustoff. In vielen Bereichen verwendet man wieder den Naturbaustoff Holz zum Beispiel für Möbel, Vertäfelungen, Zäune oder Fenster. Holzelemente sind Sinnbild für edles Ambiente und bringen eine angenehme Ausstrahlung, egal, ob rustikal oder mit modernen Stilelementen kombiniert mit sich. Somit ist Holz als Werkstoff in der Innenarchitektur, im Fensterbau, in der Bauindustrie und in der Möbeltischlerei als Ausgangsmaterial nicht mehr weg zu denken. Allerdings muss Holz gepflegt werden, damit es seinen Charme beibehält und nicht verwittert, unansehnlich oder gar instabil wird. Dazu werden neben Lacken auch Lasuren eingesetzt.

Lasuren für ein unwiderstehliches Wohngefühl

Lasuren bieten die Möglichkeit, trotz Holzschutz die Maserung des Werkstoffes beizubehalten. Dadurch verliert das Holz diese anheimelnde Wirkung nicht und ist trotzdem optimal geschützt. Lasuren werden auf das Holz aufgetragen und schützen es. Durch die enthaltenen Pigmente kann dem Holz der gewünschte Farbton gegeben werden. Ob im Innen- oder Außenbereich - mit der passenden Lasur setzen Sie Akzente.

Nicht nur schön, auch geschützt

Lasuren unterstreichen nicht nur die Optik des Holzes, sie dienen auch als Holzschutzmittel. Es wird in zwei Arten von Lasuren unterschieden: einmal die Dünnschichtlasur und zum anderen die Dickschichtlasur. Die Unterschiede zeigen sich in der Anwendung. Allerdings werden von vielen Herstellern Kombinationen aus beiden Arten angeboten, die die jeweiligen Vorteile vereinen. Lasuren schützen vor Pilz- und Insektenbefall. Sie ermöglichen es durch die chemische Zusammensetzung, das Holz vor unansehnlichen Verfärbungen und Zerstörungen der Struktur zu schützen.

Nadel- oder Laubbaumholz

Nadelholz ist anfällig gegen Bläue, bei Laubholz ist dies nicht der Fall. Das liegt am unterschiedlichen Aufbau der Holzarten. Um auch Nadelholz vor der Verfärbung durch den Pilzbefall zu schützen, ist die Verwendung von Lasuren, die tief in das Holz eindringen und es von innen heraus schützen, wichtig. Achten Sie bei der Auswahl der Lasur darauf, dass diese auch für die vorliegende Holzart geeignet ist.

Dickschichtlasuren

Im Innenbereich werden Lasuren eingesetzt zum Schutz und zur Verschönerung von Wand- und Deckenvertäfelungen, Möbel, Balken im Bauwerk, Türen oder. Das Holz kann trotz Anstrich noch atmen. Es wird in den meisten Fällen auf die Dickschichtlasur zurückgegriffen. Sie bildet eine Schicht auf dem Holz und sorgt so für den gewünschten Effekt, Glätte und Schutz. Die Dickschichtlasur wird vor allem bei maßhaltigen Bauteilen wie Fenstern und Türen verwendet. Durch ihre Eigenschaften sorgt die Dickschichtlasur nach dem Auftragen dafür, dass das Bauteil kein Wasser mehr aufnimmt und nicht austrocknet.
Auch im Außenbereich ist eine Anwendung von Dickschichtlasuren möglich. Da die Dickschichtlasur aber auf der Oberfläche des Holzes aufliegt, bilden sich Unebenheiten bei der Verwitterung und bei einem Neuanstrich muss die alte Lasurschicht erst entfernt werden, da sie zum Abblättern neigt.

Dünnschichtlasuren

Dünnschichtlasuren dringen tief ins Holz ein. Sie sind häufig stark lösemittelhaltig. Durch das Eindringen in das Holz erzielt man den Effekt, dass die Oberflächenstruktur besser erhalten bleibt. Die Dünnschichtlasur verhindert allerdings nicht, dass die Bauteile Wasser aufnehmen oder abgeben. Dünnschichtlasuren werden fast ausschließlich im Außenbereich eingesetzt. Zäune oder Verkleidungen von Außenwänden sind typische Beispiele für deren Anwendung. Durch das Eindringen in die Holzfasern schützt die Dünnschichtlasur von innen heraus und blättert beim Verwittern nicht ab. Durch diese Eigenschaft ist es möglich, eine unkomplizierte Auffrischung des Schutzes durch einen neuen Anstrich vorzunehmen.

Pigmentierung

Die in der Lasur enthaltenen Pigmente haben neben der Einfärbung des Holzes noch einen weiteren Hintergrund. So ist es ratsam, im Außenbereich dunklere Lasuren zu verwenden, um einen ausreichenden Schutz vor der UV-Strahlung zu erzielen. Farblose und sehr helle Lasuren bieten mitunter nicht den ausreichend Schutz vor dem Lichtbestandteil. Die eigentliche Farbgebung ist dann eine reine Geschmacksfrage. Mit der passenden Lasur können Sie einfaches Holz aus dem Baumarkt optisch in Tropenholz und wertvolles Mahagoni verwandeln.

Regelmäßiger Schutz

Gerade im Außenbereich ist es durch Witterungseinflüsse wichtig, den Holzschutz in regelmäßigen Abständen zu erneuern. Mindestens einmal im Jahr sollten Sie die Beschaffenheit des Holzschutzes überprüfen. Ist der Schutz noch ausreichend, kann alles so bleiben, wie es ist. Stellen Sie jedoch Lücken im Holzschutz oder Verfärbungen fest, sollten Sie tätig werden und die Lasur erneut auftragen, um den Schutz aufrecht zu erhalten.

Kinderzimmer geeignet

Holzspielzeug ist der Trend in den Kinderzimmern von heute. Man hat das Naturmaterial wiederentdeckt. Nicht nur Spielzeug aus diesem Material, sondern auch aus Holz gefertigte Möbel und Türen im Innenbereich können mit den passenden Lasuren überzogen werden. Achten Sie darauf, dass die verwendete Lasur auch für das Kinderzimmer geeignet ist. Dadurch verhindern Sie schädigende Wirkungen durch Einatmen von Dämpfen, die beim Arbeiten des Holzes nach dem Anstreichen austreten. Lasuren, die der Norm EN 71 Teil 3 entsprechen, liefern eine optimale Eignung.

Wandlasuren - mal etwas ganz Anderes

Wandlasuren stehen für eine ganz besondere Optik. Sie werden auf den Grundanstrich aufgetragen und erzeugen eine Tiefenwirkung durch die nicht farbdeckende Wirkung. Bei der Verwendung von Wandlasuren bleibt der Untergrund erhalten und die Maserung scheint hindurch. Durch unterschiedlich dickes Auftragen und Verwischen erzielen Sie zusätzliche Effekte. Durch unterschiedliche Wischtechniken lässt sich die strukturelle Wirkung der Wand verändern und an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche anpassen. Sei es eine lockere wolkige Optik oder eine strenge Wischung in einem Raum mit festen und strengen Formen. Passen Sie die Wandgestaltung einfach durch Verwendung von Wandlasuren in Struktur und Farbgebung an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.