| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Industriebindevlies"Überbegriffe Unterbegriffe Nach Anwendung Nach Ausführung Zubehör |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Industriebindevlies | | | Sorbents - Absorption leicht gemacht
Sorbents werden eingesetzt, wenn austretende Flüssigkeiten aufgefangen oder aufgesaugt werden sollen. Ob im Notfall, als präventive oder Überbrückungsmaßnahme, mit Sorbents verhindern Sie, dass umweltgefährdende Flüssigkeiten dort hingelangen, wo sie nicht hingehören.
Der Anwendungsbereich der Sorbents
Neben industriellen Anwendungen können die Bindevliese und Granulate in den verschiedensten Bereichen hilfreich sein, egal, ob in der Werkstatt eine chemische Flüssigkeit aufgefangen werden soll oder im Labor eine Chemikalie verschüttet wurde. Saubere und unbedenkliche Arbeitsplätze lassen sich mit Sorbents, die auch als Bindevlies bezeichnet werden, einfach und ohne großen Aufwand schaffen. Tropfende Rohrleitungen oder Leckagen, das Beseitigen und Eindämmen von austretendem Öl oder anderen umweltgefährlichen Stoffen nach Unfällen oder Havarien ist mit dem Vlies kein Problem. Wichtig ist hierbei die Verwendung des passenden Mittels, das die Flüssigkeit auch absorbieren kann.
Sorbent ist nicht gleich Sorbent
Das Material
Das passende Sorbent ist je nach Anwendungsfall und Flüssigkeit zu wählen. Es werden universell einsetzbare Vliese angeboten, aber auch spezielle für Chemikalien oder Öle und andere kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeiten. Nur mit dem richtig gewählten Sorbent können Sie die gewünschte Absorption erzielen. Es kommen unterschiedliche Vliesmaterialien zum Einsatz, die letztlich die Verwendung bestimmen.
Das Aufnahmevermögen
Neben der Möglichkeit der Flüssigkeitsaufnahme kommt es auf das Aufnahmevermögen des Sorbents an. Unterschiedliche Materialstärken und Faserstrukturen ermöglichen es, das ein besonders hohes Absorptionsvermögen und somit eine besondere Wirtschaftlichkeit erzielt werden können. Je größer das Aufnahmevermögen des Sorbents ist, umso weniger Materialeinsatz ist gefordert. Je nachdem, ob überschaubar ist, wie viel Flüssigkeit aufgenommen werden muss, können Sie auf angepasste Bindevliese oder Granulate zurückgreifen.
Das Haltevermögen
Nicht nur das Aufnehmen der Flüssigkeit ist ein wichtiger Parameter, auch die Fähigkeit, die Flüssigkeit im Inneren zu halten. Nur mit einem ausreichenden Haltevermögen wird es möglich, das benutzte und vollgesogene Sorbent fachgerecht zu entsorgen oder über einen längeren Zeitraum hinweg einzusetzen.
Saugfähigkeit und Reißfestigkeit
Damit das Sorbent optimal genutzt werden kann, solle die gesamte Oberfläche gleichmäßig saugfähig gestaltet sein. Reißfestes Material und unterschiedliche feine Faserstrukturen sorgen für optimale Saugfähigkeit. Bei Granulaten ist die Körnung mit ausschlaggebend, je feiner, umso mehr Oberfläche steht zur Verfügung. Egal, ob Sie Rollen, einzelne Tücher oder Kissen nutzen, die Bindevliese sollten unbedingt reißfest sein, um Materialdurchbrüche beim Aufsaugen und Lücken in der Flüssigkeitsbarriere auch bei vollgesogenem Material zu verhindern.
|
|
| | | |