Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Instantsuppen

  Instantsuppen  (73 Angebote unter 29.252.301 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Instantsuppen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Instantsuppen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Instantsuppen
^

Suppen - nicht nur in Büros beliebt

Gerade in einer Zeit, die von Hektik und Arbeitsstress bestimmt ist, sollte neben sportlichen Tätigkeiten und genügend Ruhephasen auch sehr auf eine gute und ausgewogene Ernährung geachtet werden. Wenn es bei der Zubereitung von Mahlzeiten schnell gehen soll, dann sind die Fertiggerichte unter den zu erwerbenden Speisen eine recht gute Wahl. Schließlich sind diese schnell zum Verzehr bereit und bieten des Weiteren viele wichtige Zutaten, welche der Körper benötigt.

Suppen sind schnell zubereitet

Fehlt im Büro die Kantine, dann reicht dort bereits ein den Mitarbeitern zur Verfügung gestellter Wasserkocher oder alternativ eine Mikrowelle aus, so dass die Angestellten sich während ihrer Pausen mit Suppen stärken können und weiterhin mit Elan die anfallenden Tätigkeiten im Unternehmen erledigen können.
Aber auch in Schnellrestaurants greifen Gäste mit wenig Zeit gern auf Suppen zurück, welche sich sogar unterwegs aus Tassen trinken lassen. Patienten in Krankenhäusern bekommen zur Kräftigung ebenfalls eine Suppe serviert, um die Genesung voranschreiten zu lassen. In der Mensa von Universitäten erfreuen sich auch stets zahlreiche Studenten an unterschiedlichsten Suppen. Auch in so manchem Imbisswagen werden neben Salaten, diversen Reisgerichten und Wurstsnacks Suppen serviert, welche als Vorspeise oder aber in deftiger Ausführung als Hauptspeise gelten. Suppen sind als Lebensmittel in der gesamten Gastronomie daher nicht mehr weg zu denken und unverzichtbar.

Zubereitung von Fertigsuppen

Stress und Hektik, die beidermaßen durch fehlende Nahrung oder schlechte Ernährung gefördert werden, und Hungergefühle können der Vergangenheit angehören, da die Zubereitung von fertigen Suppen nur sehr wenig Zeit erfordert. So sind Suppen erhältlich, welche lediglich erwärmt oder kurz aufgekocht werden müssen, oder andere Variationen, welche nur mit heißem Wasser übergossen werden und anschließend vor dem Verzehr kurz ziehen müssen.

Suppen bereiten besondere Geschmackserlebnisse

Unterschiedliche Gewürze und Zutaten sorgen für diverse Aromen, welche besondere Geschmackserlebnisse herbeiführen. Hierbei sind speziell asiatische Suppen gefragt, welche mit Ente oder Shrimps als Einlage bestückt sind. Die Vielfalt ist enorm, so reicht das Sortiment von Creme-Suppen (Brokkoli, Knoblauch oder Champion) über Nudelsuppen mit Rindfleisch bis hin zu Kartoffel-Lauch-Suppen, welche allesamt auf ihre eigene Art köstlich schmecken.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.