Im Instrumentenschrank medizinische Instrumente sauber verstauen
Medizinische Instrumente müssen von einem bis zum nächsten Gebrauch nach der Reinigung sorgfältig, staubfrei und ggf. vor dem Zugriff Dritter geschützt untergebracht werden. Dafür eignet sich insbesondere der Instrumentenschrank. Er hebt sich von anderen
Sicherheitsschränken meistens dadurch ab, dass die Tür bzw. die Türen transparent sind und Glasböden als Einlegeböden verwendet werden. Er gehört damit zu unverzichtbaren Ausstattung in Arztpraxen und
Krankenhäusern.
Die Ausführungen
Den Instrumentenschrank ist als freistehender Schrank und als halbhohe Wandvitrine erhältlich. Türen mit Glaseinsatz, transparente Glastüren oder auch aus Sicherheitsgründen einbruchssichere Stahltüren stehen zur Auswahl. Auch niedrige Schränke mit Schubladen aus Stahl sind zu haben. In letztere werden dann sehr oft die sterilisierten Bestecke und
Skalpelle einsortiert. Beinhaltet der Instrumentenschrank als Rollcontainer hinter einer Klappe im oberen Bereich ausziehbare bzw. aushängbare Metallschalen zum Ablegen gebrauchter Instrumente, Tupfer, Pflaster oder gebrauchter Spritzen, wird der Schrank auch sehr gerne als Behandlungsschrank bezeichnet. In den Behandlungsräumen der Ärzte in Einzelpraxen und Krankenhäusern sowie der Heilpraktiker und anverwandter Berufe sind die Instrumentenschränke daher aus der Praxiseinrichtung nicht wegzudenken.
Aufgrund der vielfältigen Anzahl an unterschiedlichen Modellen, kommt man nicht umhin sich vor der Anschaffung ein paar Gedanken über den Unterbringungsort und die Verwendung zu machen. Folgende Faktoren spielen dabei eine Rolle:
- der Platz sowie die Entscheidung stationär oder mobil (mit Rollen),
- die Optik oder die Sicherheit (Glas- oder Stahltüren),
- die Verwendung (Unterbringung der Instrumente und/oder Behandlung des Patienten) sowie
- das Fassungsvermögen.
Das Material
Als Materialien werden meist Kunststoff, Glas und Stahl verwendet. Für den schnellen Überblick sind transparente oder gläserne Schubladenfrontelemente oder Türen sehr gut geeignet. Geht es um Sicherheit, sollte man auf Stahl setzen, denn Kunststoff oder Glas lassen sich leicht beschädigen. Die Materialen sind meist dazu geeignet, auch sterilisiert zu werden, wenn sie mit entsprechenden Mittel gereinigt werden. In der Regel werden neutrale Farben wie grau oder weiß als Praxiseinrichtungen bevorzugt.