Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Küchenwerkzeug  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Küchenwerkzeug“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Küchenwerkzeug
^

Küchenhilfsmittel - die schnellen Helfer in der Küche

Küchenhilfsmittel sind praktisch und die meisten Helfer sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Lebensmittel können hygienisch verpackt oder in Behältern aufbewahrt werden. Ob zum Ver- oder Einpacken von Lebensmitteln, zum Reinigen kleinerer Verschmutzungen und von Geschirr oder um Lebensmittel aufzubewahren - Küchenhilfsmittel erleichtern kleine Arbeitsschritte in der Küche und im Haushalt. Ohne unsere kleinen Küchenhelfer wäre ein Arbeiten in der Küche um einiges schwerer.

Welche Küchenhilfsmittel gibt es?

Alufulie - zum Verpacken von Lebensmitteln ideal

Alufolie, auch Silberfolie genannt, ist eine Folie, die maximal 0,2 mm dick ist und, wie es der Name schon sagt, aus Aluminium hergestellt wird. Sie ist luft- als auch blickdicht und bleibt selbst bei Wärmeeinwirkung biegsam. Sie eignet sich daher sehr gut für das Verpacken von Lebensmitteln als auch gelegentlich für Medikamente.
Nahrungsmittel, die in Alufolie verpackt sind, verlängern Ihre Haltbarkeit und trocken nicht so schnell aus. In der Regel wird Alufolie auf 30 oder 50 cm breiten Rollen in unterschiedlichen Längen im Handel angeboten.

Frischhaltefolie - Aroma bleibt erhalten

Bei einer Frischhaltefolie handelt es sich um eine dünne Folie aus Kunststoff, welche besonders dehnbar und relativ reißfest ist. Sie verhindert nicht nur das ein Eindringen von Keimen in das damit verpackte Nahrungsmittel, sondern es hemmt auch das Austrocknen. Zusätzlich wird gewährleistet, dass das Aroma von Lebensmitteln wie Käse nicht entweicht. Mit Frischhaltefolie können Sie Dosen und Schüsseln bequem und einfach abdecken. Sie besteht aus Polyethylen und ist in 25 bis 45 cm breiten Rollen in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Frühstückstüten - hält den Pausensnack frsich

Frühstückstüten bestehen aus sauerstoffgebleichter Cellulose und sind fettdicht sowie umweltfreundlich. Frühstücksbrote bleiben darin länger frisch. Sie sind im Handel in unterschiedlichen Verpackungseinheiten erhältlich.

Backpapier - verhindert das Ankleben beim Backen

Praktisch und unverzichtbar beim Backen ist Backpapier. Es kann auf Backblechen oder in Backformen eingelegt werden und verhindert ein Ankleben Ihres Backgutes. Es ist auf einer Rolle oder schon als Zuschnitt erhältlich.

Gefrierbeutel - zum Einfrieren von Lebensmitteln

Weiterhin zählen zu den Küchenhilfsmitteln Gefrierbeutel, welche aus einem Kunststoffmaterial bestehen. Sie sind unempfindlich gegen Kälte und eignen sich zum Einfrieren von rohen oder gekochten Speisen. Das Gefriergut kann ohne Bedenken drei bis sechs Monate in diesen Tüten eingefroren werden.
Diese sehr reißfesten Beutel lassen sich auch gut z. B. mit einem Kugelschreiber oder Permanentmarker mit einem Datum beschriften. So wissen Sie auf einen Blick, was sich im Gefrierbeutel befindet und seit wann. Mit Hilfe eines Plastikclips können diese Beutel verschlossen oder eingeschweißt werden.

Besteckbehälter - sorgen Sie für Ordnung

Besteckbehälter sorgen für Ordnung in der Aufbewahrung Ihres Bestecks. Die einzelnen Besteckteile werden getrennt voneinander aufbewahrt und sind ohne langes Suchen immer griffbereit.

Frischhaltedose - hygienisch und ordentlich aufbewahrt

Frischhaltedosen sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich. Lebensmittel bleiben länger frisch und können ordentlich und hygienisch aufbewahrt werden.
Eine besondere Art der Frischhaltedosen ist ein Brotkasten. Sie sind speziell für die Aufbewahrung von Brotlaiben und Brötchen konzipiert. Sie sind in Kunststoff, Edelstahl oder aus Holz erhältlich und sorgen dafür, dass Ihr Brot weder schimmelt noch austrocknet, so bleibt es länger frisch.

Küchenrolle - zum Aufwischen und Putzen

Küchenrollen kommen überall zum Einsatz - ob zum Putzen oder zum Aufwischen kleiner Küchenmaleure oder auch feucht zum schnellen Putzen kleinerer Verschmutzungen. Praktisch in einem Küchenrollenhalter befestigt, sind die Papiertücher schnell einsatzbereit.

Wir haben noch mehr!

Nicht nur Küchenhilfsmittel können Sie bei Unite erwerben, auch in Bezug auf Küchengeräte, Kücheneinrichtung oder Kochgeschirr oder Tafelgeschirr bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment in unserer Kategorie Küche und Service.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.