Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Kanalreinigung  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Kanalreinigung“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Kanalreinigung
^

Kanalreinigung – Kanäle, Schächte und Rohrleitungen säubern und funktionsfähig halten

In Kanälen setzt sich auch bei permanentem Durchfluss an den Kanalwänden Schmutz ab. Dies kann zu Verstopfungen führen; Verringerungen der Durchflussmenge können schwerwiegende Folgen haben. Neben einem möglichen Rückstau und einer Abflussminimierung, kann es durch den erhöhten Druck im Kanal zudem zu Beschädigungen der Kanalwände kommen. Damit dies vermieden wird, ist eine regelmäßige Kanalreinigung notwendig.

Personenabstieg in den Kanalbereich

Ist nicht bekannt, wo und wie der Kanal verläuft, helfen beim Aufspüren der genauen Lage Kanalortungsgeräte weiter. Den Einstieg in den Kanal machen Sie mit speziellen Kanaldeckelhebern frei. Sichern Sie offene Kanalschächte mit einem Faltsignal vor unachtsamen Passanten. Achten Sie darauf, sich mit der passenden Arbeitskleidung zu schützen. In Kanälen sind oftmals hohe Keim- und Bakterienbelastungen vorhanden, die das Tragen spezieller Schutzausrüstung erfordern. Diese bietet auch einen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit. Ein Gaswarngerät sollte zudem von Ihnen mitgeführt werden, damit bei erhöhten Belastungen ein schnelles Reagieren und ein sofortiger Ausstieg veranlasst werden können.

Kanalreinigung mit Hochdruck

Eines der wichtigsten Reinigungsgeräte in der Kanalreinigung ist der Hochdruckreiniger. Durch die enorme Wasserkraft, unter Ergänzung verschiedener Düsen, werden Verschmutzungen und Ablagerungen zuverlässig abgetragen. Ein besonders gutes Reinigungsergebnis erhalten Sie auch bei hartnäckigen Verschmutzungen unter Zuhilfenahme von Dreckfräsen, die die Wasserkraft des ausströmenden Wassers aus dem Hochdruckreiniger durch zusätzliche Rotationsbewegungen verstärken. Die unterschiedlichen Hochdruckreiniger setzen abweichende Maßstäbe. Heißes Wasser besitzt eine noch stärkere Reinigungswirkung als Kaltwasser. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass beim Einsatz von Heißwasser Dampf entsteht. Um flexibel arbeiten zu können, sind vor allem Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor eine gute Alternative zum elektrisch angetriebenen Hochdruckreiniger. Mit einem solchen Gerät sind Sie netzunabhängig unterwegs.

Verstopfungen

Sind bereits Verstopfungen entstanden, kommen unterschiedliche Spiralen zum Einsatz. In der professionellen Kanalreinigung wird mit Spiralmaschinen gearbeitet. Kleinere Rohre und Leitungen lassen sich mit Rohrreinigungsspiralen von den Blockaden befreien.

Inspizieren und prüfen

Nach der Reinigung des Kanals haben Sie freie Sicht auf die Kanalwände und können im Folgearbeitsgang eine Inspektion und Prüfung vornehmen. Dies kann auch unabhängig von den Kanalreinigungsarbeiten erfolgen. Je nach Prüfsituation kommen unterschiedliche Hilfsmittel zum Einsatz. Eine Sichtprüfung an unzugänglichen Stellen lässt sich mit Inspektions- und Kanalkameras einfach und schnell durchführen. Um undichte Stellen ausfindig zu machen, kommen Kanalnebelgeräte und Prüfblasen zum Einsatz. Ist eine defekte Stelle gefunden, die eine Reparatur erforderlich macht, muss der Kanalbereich häufig streckenweise und vorübergehend stillgelegt werden. Hier helfen Absperrkissen und Gully-Dichtkissen weiter.

Kanaltechnik – Kanäle professionell bauen

Um Kanäle zu erweitern und Durchbrüche und neue Kanalabzweigungen zu errichten, ist besondere Kanaltechnik nötig. Verschiedene Bohrköpfe und Aufsätze ermöglichen eine anwendungsspezifische Bohrung zur Kanal-, Loch- und Durchgangserzeugung. Packer unterstützen Sie bei der Abdichtung der Förderstränge und der Bohrlochauskleidung, damit ein optimaler Bohrverlauf beim Kanalbau gewährleistet wird.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.